powered by CADENAS

Manual

Manual

1.10.1. Teile beantragen per E-Mail - Teileinformation (Mident) als Anhang in Form einer ".psmid"-Datei (9.03)

Aus PARTdataManager heraus kann die Freigabe für Teile, die für den Export gesperrt sind, per E-Mail beantragt werden.

Mit Klick auf die Schaltfläche Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail öffnet sich das Dialogfenster E-Mail verschicken und die Informationen zum geöffneten Bauteil sind bereits eingetragen. Versenden Sie die E-Mail beispielsweise direkt an die Normenstelle.

Beantragungs-Dialog

Beantragungs-Dialog

Ab V9.03 wird eine ".psmid"-Datei als Anhang eingefügt. Mit Doppelklick auf diese Datei öffnet sich PARTdataManager mit entsprechendem Projekt und Zeile.

Die E-Mail selbst enthält alle wichtigen Informationen zum Teil.

Die letzte Zeile enthält einen Batchbefehl mit dem das Bauteil ebenfalls im PARTdataManager geöffnet werden kann.

Beispiel-E-Mail

Beispiel-E-Mail

Die benötigten Dateien zur Verwendung des Features liegen nach einer Standard-Installation im Verzeichnis $CADENAS_SETUP/scripts/....

  • $CADENAS_SETUP/scripts/erp/erpcustommail.vbb: Diese vbb-Datei generiert eine .psmid-Datei, die als Anhang einer E-Mail beigefügt wird.

    (Bei V8.1 wurden .cip-Anhänge generiert)

    Mit Doppelklick auf die .psmid-Datei öffnet sich PARTdataManager mit der korrekten Zeile.

  • $CADENAS_SETUP/scripts/common/openpsmid.vbb: Diese vbb-Datei öffnet .psmid Anhänge im PARTdataManager.

  • $CADENAS_SETUP/scripts/common/openpsmid.reg: Registriert die Dateiendung .psmid in der Windows Registry im Zuge der PARTsolutions-Installation. (Die Datei kann jederzeit auch nachträglich ausgeführt werden.)

In der plinkcommon.cfg ist folgender Eintrag per Default gesetzt.

[MAIL]
 ...
INLINE2=open.psmid,$CADENAS_USER/open.psmid,application/x-cns-psmident-file