powered by CADENAS

Manual

Manual

4.2.6.2. Konfiguration

$CADENAS_SETUP/dbproxy.cfg:

# which driver should be used when CreateObject("DATABASE.ODBCDB") is called
# takes platform depending driver before the common one
# if no dbproxy.cfg is avalaible in $CADENAS_SETUP, the ODBC driver will be used
# calling CreateObject("DATABASE.JDBCDB") will definitivly use the JDBC driver, 
# if installed

[COMMON]
Driver=DATABASE.ODBCDB

[x86]
Driver=DATABASE.JDBCDB

Wenn die Datei $CADENAS_SETUP/dbproxy.cfg nicht vorhanden ist oder umbenannt wurde, wird der ODBC-Treiber benutzt. Andernfalls wird der Treiber verwendet, der unter der Sektion des verwendeten Betriebssystems eingetragen ist. Die Betriebssystemkennung steht in der Umgebungsvariablen OSNAME (Windows z.B. x86).

Im Beispiel oben (Standard-Installation) wird für Windows der JDBC-Treiber, für alle anderen Betriebssysteme der ODBC-Treiber benutzt.

$CADENAS_SETUP/jdbc.cfg:

[PLINKDB]
Server=erp001
ServerDB=PLINKDB
DriverClass=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
URL=jdbc:jtds:sqlserver://erp001:1433/PLINKDB
  • Server:

    Servername, auf dem die Datenbank installiert ist

  • ServerDB:

    Der Instanz-Name der Datenbank. Oracle: SID

  • DriverClass:

    Der Name der Java-Klassendatei und der Pfad dorthin

  • URL:

    Treiberabhängige Verbindungs-Zeichenkette

Im Beispiel oben (Standard-Installation) wird für die Datenbankverbindung der Name PLINKDB verwendet. Diese Bezeichnung sollte auch im PARTlinkManager unter Extras --> ERP-Umgebung konfigurieren --> Registerseite Datenbank eingestellt sein (siehe folgende Abbildung).

Registerseite "Datenbank"

Registerseite "Datenbank"