Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sofern der Schlüssel TREEICONS (siehe Abschnitt 1.7.3.3.1, „Allgemeine Einstellungen“) auf den Wert '1' gesetzt wurde, werden im PARTdataManager Verzeichnisbaum für ersetzte, bzw. gestrichene Normen zusätzlich eigene Symbole angezeigt. |
Zugriff auf die Konfigurationsdatei haben Sie in
PARTadmin unter
Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_DATA/datasetup ->
replace_std.cfg
.
In den folgenden Sektionen geben Sie die abgelösten Norm- und Kaufteile an. Blockname ist der komplette relative Pfad vom Katalog bis hinunter zur Projektdatei.
[norm/din_en_iso/schrauben/zylinderschrauben/din_912.prj] (beispielhaft)
Geben Sie auf diese Weise alle Projekte an.
Die Angabe der Ersetzungsprojekte kann in der Datei
replace_std.cfg
erfolgen oder bei großen Datenmengen auch in einer eigenen Tabelle der
LinkDB (REPLACE_TABLE)
In diesem Fall sind die Felder der zusätzlich angelegten Tabelle „REPLACE_TABLE“ wie folgt zu belegen:
Im Feld "Sektion" wird das ursprüngliche Projekt eingetragen.
Im Feld „Keys“ ist der jeweilige Schlüssel anzugeben.