powered by CADENAS

Manual

Manual

4.12.2.1.3. Anzeigebedingung für Teileauswahl - Colored catalog index - plinkgroups.cfg -> Block [Role_name] -> Schlüssel "CONDITIONTREE"

Die Verzeichnisse und Projekte im Katalogindex werden entsprechend der Bedingung unter Anzeigebedingung für Teileauswahl grün oder halbtransparent eingefärbt.[74] Grün bedeutet, mindestens eine Zeile in einem Projekt entspricht der Bedingung unter CONDITIONTREE bzw. Anzeigebedingung für Teileauswahl. Grün wird nach oben in direkter Linie "weitervererbt". Halbtransparent bedeutet, keine Zeile irgendeines Projektes entspricht der Bedingung.

Katalogindex mit grünen und halbtransparenten Verzeichnissen und Projekten

Katalogindex mit grünen und halbtransparenten Verzeichnissen und Projekten

Bei Aktivierung der Vorzugsreihenfunktion mittels Schaltfläche Vorzugsreihen An/Aus werden alle halbtransparenten Projekte und Verzeichnisse ausgeblendet.

Beispiel:

Einstellung in Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/plinkgroups.cfg

[Hinweis] Hinweis

Bitte benutzen Sie für diese Einstellung SQL-Syntax.

[Rollenname]
CONDITIONTREE=(LINKTABLE.ERP_PDM_NUMBER<>'') AND (ACTIVE_STATE=1)

Bedeutung: Die ERP-Nummer ist nicht gleich leer, also vorhanden UND die Spalte ACTIVE_STATE weist den Wert 1 (=released) auf.

Einstellung unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Allgemein -> Anzeigebedingung für Teileauswahl

[Hinweis] Hinweis

Kein Eintrag im Schlüssel CONDITIONTREE bzw. Anzeigebedingung für Teileauswahl entspricht:

CONDITIONTREE=(LINKTABLE.ERP_PDM_NUMBER<>'')
[Hinweis] Hinweis

Die Anzeigebedingung für Teileauswahl greift nur, wenn sich auch Teile mit Nummern in den jeweiligen Verzeichnissen befinden!

-> Auswirkung in PARTdataManager:

Wenn Sie den Filter Vorzugsreihen an/aus aktivieren, werden ausschließlich diejenigen Verzeichnisse und Projekte angezeigt, welche Teile enthalten, die der Bedingung entsprechen, also die Grünen.

Vorzugsreihenfunktion aus: Alle Verzeichnisse und Projekte werden angezeigt.

Vorzugsreihenfunktion aus: Alle Verzeichnisse und Projekte werden angezeigt.

Vorzugsreihenfunktion an:

Vorzugsreihenfunktion an:

Weitere Beispiele:

[Hinweis] Hinweis

Geben Sie bei der Deklaration der Spalte auch die Tabelle (ERPTABLE oder LINKTABLE) mit an.

Sie finden die zugehörige Tabelle im Konfigurieren Dialogfenster.

Beispiel:

LINKTABLE.ACTIVE_STATE
  • 1

    Bei 1 wird der gesamte Baum in grüner Farbe ohne Einschränkung angezeigt.

  • ERPTABLE.PREIS<=0.8

    Es werden die Verzeichnisse angezeigt, in denen Teile enthalten sind, deren Preis kleiner gleich 0.8 ist.

  • LINKTABLE.ERP_PDM_NUMBER<>''

    Es werden nur die Verzeichnisse angezeigt, die Teile enthalten, denen eine ERP-Nummer zugeordnet wurde.

  • (LINKTABLE.ERP_PDM_NUMBER<>'') AND (ERPTABLE.PRICE3>0.0)

    Es werden nur die Verzeichnisse angezeigt, die Teile enthalten, denen eine ERP-Nummer zugeordnet wurde und die einen Preis enthalten.

  • ((LINKTABLE.ACTIVE_STATE=1) AND (ERPTABLE.STANDORT1<>''))

    Es werden nur die Verzeichnisse angezeigt, die Teile enthalten, deren aktueller Status auf „freigegeben“ gesetzt ist und die zugleich in der Spalte „Standort1“ einen Eintrag besitzen.

Wechselwirkungen mit anderen Einstellungen

  • Ist die Option unter PARTlinkManager -> Extras-Menü -> ERP-Umgebung konfigurieren -> Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren deaktiviert, wird der Katalogindex einfarbig angezeigt.

    Ist die Option aktiviert, gibt es im Katalogindex eine Grün/Halbtransparent-Anzeige entsprechend der Definition auf der Registerseite Allgemein unter Anzeigebedingung für Teileauswahl. Die Einstellung im Schlüssel COLORCONDITIONTREE bzw. unter Statusfarben für Katalogindex überschreibt und führt evtl. zu einem vielfarbigem Indexbaum (siehe Abschnitt 4.12.2.3.2, „Statusfarben für Katalogindex - plinkgroups.cfg -> Block [Rollenname] -> Key "COLORCONDITIONTREE<Nummer>"“.

    Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren

    Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren

    "Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren" deaktiviert: Ergebnis im PARTdataManager:

    "Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren" deaktiviert: Ergebnis im PARTdataManager:

  • Sind Einstellungen unter Registerseite Anzeige -> Statusfarben für Katalogindex gesetzt, wird die Grün/Halbtransparent-Farbgebung außer Kraft gesetzt. Der Katalogindex kann dann beliebig viele Farben aufweisen. Siehe unter Abschnitt 4.12.2.3, „Registerseite Anzeige“.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Filter der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus funktioniert weiterhin entsprechend der unter Anzeigebedingung für Teileauswahl gesetzten Bedingung.

    Die oben erwähnte Einstellung Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren ist dann ebenfalls außer Kraft gesetzt, denn sie bezieht sich nur auf die Standard-Rot-Grün-Einstellung.

    Die folgende Matrix zeigt die Zusammenhänge im Überblick:

     

    Einträge unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Anzeige -> Statusfarben für Katalogindex (die Einstellung unter Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren spielt keine Rolle)

    [vgl. Rolle "location" in der Demo-Umgebung]

    Keine Einträge unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Anzeige -> Statusfarben für Katalogindex

    [vgl. Rolle "ecat" in der Demo-Umgebung]

    Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren: Aktiviert Katalogindex mit beliebig vielen individuellen Farben Katalogindex mit Grün/halbtransparent-Darstellung entsprechend der Bedingung unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Allgemein -> Anzeigebedingung für Teileauswahl
    Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren: Deaktiviert Katalogindex mit beliebig vielen individuellen Farben Katalogindex einfarbig

    Die folgende Abbildung zeigt den Katalogindex bei Verwendung der Einstellungen unter Registerseite Anzeige -> Statusfarben für Katalogindex. Siehe Abschnitt 4.12.2.3, „Registerseite Anzeige“.

[Tipp] Tipp

In der Regel ist es sinnvoll, die Bedingung für Vorzugsreihe und Anzeigebedingung für Teileauswahl gleichsinning zu setzen. Siehe Abschnitt 4.12.2.1.2, „Vorzugsreihe - plinkgroups.cfg -> Block [Role_name] -> Schlüssel "PREFRANGE"“.

Beispiel: Vorzugsreihe und Anzeigebedingung für Teileauswahl sind beide auf das Vorhandensein einer ERP-Nummer abgestellt.

Beispiel: Vorzugsreihe und Anzeigebedingung für Teileauswahl sind beide auf das Vorhandensein einer ERP-Nummer abgestellt.



[74] Einstellungen unter COLORCONDITIONTREE bzw. Statusfarben für Katalogindex überschreiben und führen evtl. zu einem vielfarbigen Indexbaum (siehe Abschnitt 4.12.2.3.2, „Statusfarben für Katalogindex - plinkgroups.cfg -> Block [Rollenname] -> Key "COLORCONDITIONTREE<Nummer>"“).

Ist die Option unter PARTlinkManager -> Extras-Menü -> ERP-Umgebung konfigurieren -> Verknüpfte Teile in der Teileauswahl markieren deaktiviert, wird der Katalogindex einfarbig angezeigt.