powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.4.5.3. Standard-Attribute in mehreren Sprachen ausgeben

Bei den meisten CAD-Systemen ist per Default nur eine Ausgabesprache für die Standard-Attribute eingestellt. Wenn Sie mehrere Sprachen nebeneinander ausgeben möchten, dann fügen Sie einfach die entsprechenden Schlüssel hinzu.

Für jede Sprache muss ein 4er-Block angelegt sein:

Orientieren Sie sich bei der Anlage eines neuen Blocks am bereits existierenden Default-Block.

Beim Anlegen der neuen Schlüssel zählen Sie die Endziffer hoch, bzw. verwenden eine noch nicht vorhandene (Attr_Content_00 -> Attr_Content_01)

Aufbau einer Sektion:

  • Attr_Content_xx

  • Attr_Section_xx

  • Attr_CopyFrom_xx

  • Attr_Prefix_xx

Mit den beiden Schlüsseln "Attr_CopyFrom_xx" und "Attr_Prefix_xx" bestimmen Sie, dass die PARTsolutions-Standard-Attribute mit dem angegebenen Präfix in der definierten Sprache an das CAD-System übergeben werden.

Beispiel:

Attr_CopyFrom_01=default
Attr_Prefix_01=CNS_

Attr_CopyFrom_01=italian
Attr_Prefix_01=CNS_ITA_

Auf diese Weise können Sie die Standard-Attribute in beliebig viele Sprachversionen - jeweils mit einem entsprechenden Präfix versehen - übergeben.

[Hinweis] Hinweis

Existiert für ein Attribut in der angegebenen Sprache keine Übersetzung, wird kein Attribut übergeben (auch nicht das aus der $CADENAS_LANGUAGE Sprache).

Schlüssel einfügen: Die Abb. ist nur beispielhaft. Es muss bei jedem CAD-System der spezifische Systemkey im Schlüssel "Attr_Section" verwendet werden. Dieser ist bereits eingetragen und darf nicht geändert werden!

Schlüssel einfügen: Die Abb. ist nur beispielhaft. Es muss bei jedem CAD-System der spezifische Systemkey im Schlüssel "Attr_Section" verwendet werden. Dieser ist bereits eingetragen und darf nicht geändert werden!