powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.5.2. Algorithmen

Die folgende Abbildung zeigt die für die Geometrische Suche verwendeten Algorithmen.

Die Algorithmen der Default-Vorlagen können nicht bearbeitet werden.

Wählen Sie links eine eigene Suchvorlage. Nun können Sie rechts die Vorlage im Einzelnen bearbeiten.

Algorithmen

Algorithmen

  • Es werden 18 verschiedene Algorithmen angezeigt.

    Diese sind unterteilt in 4 Klassen:

    • Klasse A: BHO, GSH, SYMA, SYMP, ROTA

      Diese Algorithmen überprüfen nur bestimmte Eigenschaften, liefern also evtl. 100 % Übereinstimmung, auch wenn die Teile evtl. verschieden aussehen (z.B. Symmetrie).

    • Klasse B: AREA, VOL, SIZE, EP1, EP2

      Diese Algorithmen berücksichtigen die Größe. Falls sich die Teile hinsichtlich der Größe unterscheiden dürfen, sollte keiner von diesen verwendet werden. Andernfalls müssen Algorithmen der Klasse B verwendet werden, da die anderen Algorithmen die Größe ignorieren.

    • Klasse C: AD1, AD2

      Algorithmen, die auf randomisierten Daten basieren. (Da die Berechnung auch bei 100% identischen Teilen nicht genau gleich abläuft, ist die Ausweisung von 100% Übereinstimmung nur im Idealfall möglich.)

    • Klasse D: CPL, FV2, FV3, FV1, FV4, FV5

      Deterministische Algorithmen. (Da die Berechnung auch bei 100% identischen Teilen nicht genau gleich abläuft, ist die Ausweisung von 100% Übereinstimmung nur im Idealfall möglich.)

  • Kontrollkästchen

    Bei denjenigen Algorithmen, welche für die Geometrische Suche hinzugezogen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

  • Die Bezeichnung steht in der Spalte Algorithmus.

  • In der Spalte Beschreibung finden Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Algorithmen.

  • In der Spalte Gewichtung wird jedem einzelnen Algorithmus ein Faktor zugewiesen, der seine Gewichtung im Verhältnis zu den anderen Algorithmen beeinflusst.

  • Symbole

    Der Algorithmus wird für 3D-Bauteile verwendet.

    Der Algorithmus ist größenabhängig. Wird kein Symbol angezeigt, ist der Algorithmus größenunabhängig.

Wenn irgendwelche Änderungen durchgeführt wurden (Algorithmen aktiviert/deaktiviert oder Gewichtung verändert), ist der Index für die geometrische Suche nicht mehr aktuell.

Bei Klick auf Ok, erscheint ein Dialogfenster mit folgenden Optionen:

Suchvorlagen bearbeitenSuchvorlagen bearbeiten

Suchvorlagen bearbeiten

  • Gewichte nicht ändern = Änderungen verwerfen

    Bei Auswahl von Gewichte nicht ändern werden alle Änderungen verworfen (sowohl Aktivierung/Deaktivierung, wie auch geänderte Gewichtungen)

  • Index beibehalten

    Bei Auswahl von Index beibehalten werden die Gewichte zwar geändert, aber der lineare Index für diese Suchvorlage wird nicht angepasst.

    Ist der Index vorhanden, wird er verwendet, auch wenn er evtl. nicht mehr aktuell ist. Um dennoch gute Ergebnisse zu erhalten, kann es sinnvoll sein, den Regler in Richtung Qualität zu verschieben.

    Da die Aktualisierung des linearen Index jedoch relativ schnell geht, ist meist der Option Index neu erzeugen der Vorzug zu geben.

    (Ist der Index aktuell, so sind die Ergebnisse unabhängig von der Reglerstellung.)

  • Index neu erzeugen