powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.4.1. Benutzeroberfläche

Für alle CAD-Systeme gibt es unter PARTadmin -> Category -> PARTsolutions -> CAD integration -> CAD-System die Registerseite AttributeMapping(3D/2D/native). In der Konfigurationsdatei heißt der entsprechende Block "AttributeMapping".

[Hinweis] Hinweis

Sie müssen auf dieser Registerseite in der Regel keine tiefgreifenden Änderungen vornehmen, es sei denn, Sie möchten weitere eigene Blöcke anlegen. Insbesondere deshalb ist die Logik des Aufbaus beschrieben.

Ansonsten steuern Sie über den Wert des Schlüssels "Attr_CopyFrom_01" die Sprache der PARTsolutions Standardattribute (siehe hierzu im nächsten Abschnitt unter Attr_CopyFrom).

PARTadmin -> Category -> PARTsolutions -> CAD integration: Fig. exemplified for Inventor

PARTadmin -> Category -> PARTsolutions -> CAD integration: Fig. exemplified for Inventor

PARTadmin -> Kategorie -> PARTsolutions -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg: Abb. beispielhaft für SolidWorks

PARTadmin -> Kategorie -> PARTsolutions -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg: Abb. beispielhaft für SolidWorks

Hier ist folgendes einstellbar:

  • Übergabe der PARTsolutions Standard-Attribute:

    Sollen die PARTsolutions Standard-Attribute an das CAD-System übergeben werden?

    Wenn ja, in welcher Sprache, bzw. in welchen Sprachen. (Zu Sprachvarianten siehe unter Abschnitt 2.2.4.5.3, „Standard-Attribute in mehreren Sprachen ausgeben“.)

    [Hinweis] Hinweis

    Sollen alle PARTsolutions Standard-Attribute in der Default-Sprache übergeben werden, müssen Sie keine Anpassung vornehmen.

    Bei Bedarf können bestimmte Attribute ausgeschlossen werden.[a]

    Standardwert im Schlüssel "Attr_CopyFrom_01":

    default

    Mit der Verwendung der Parameter var_exclude und var_visbile=1 können Sie Attribute ausschließen:

    • var_visible=1 sagt dem Interface, dass nur sichtbare Attribute bearbeitet werden müssen.

    • Mit var_exclude können bestimmte Attribute einer Ignore-Liste zugeordnet werden und gezielt ausgeschlossen werden.

    Beispiel: Die Variable A wird explizit auf die Ignore-Liste gesetzt.

    default,var_exclude=A,var_visbile=1

    Auf der Ebene der Konfigurationsdatei ergeben sich weitere Möglichkeiten: Der Ausdruck kann beispielsweise nur auf bestimmte Kataloge angewendet werden.

    Beispiel:

    Attr_CopyFrom_01(isCatalog(norm))=default,var_exclude=D,var_visbile=1

    [a] Beispielsweise, wenn durch Übergabe von System-Attributen (z.B. "Material") im CAD Fehler ausgelöst werden.

  • Deklaration weiterer Registerseiten:

    Es sind per Default bereits Registerseiten deklariert,[36] über welche benutzerdefinierte Attribute eingestellt werden können und bei manchen CAD-Systemen spezielle Attribute, die im CAD-System in speziellen Dialogen angezeigt werden.

    Es können bei Bedarf auch noch weitere Registerseiten deklariert werden,



[36] In Abb. „PARTadmin -> Category -> PARTsolutions -> CAD integration: Fig. exemplified for Inventor“ sind dies beispielsweise die Registerseiten "CadDocumentAttributes" und "SummaryInformation". "SummaryInformation" wurde übersetzt mit "Erweiterte Attributzuweisung" unter Kategorie "Übersetzungen".