powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.3.4.5.2. Kontextmenübefehle im Einzelnen
  • Eigenschaften

    ...öffnet ein Dialogfenster, in dem folgende Eigenschaften angezeigt werden können:

    Der Befehl steht auf allen Verzeichnisebenen und auf Projektebene zur Verfügung.

    • Pfad im Dateisystem

    • Status: Sichtbar | Versteckt durch Katalogersteller | Versteckt durch Administrator | Versteckt durch Benutzer | Versteckt durch ERP | Versteckt durch Script

    • Kurzbezeichnung

    • Bezeichnung

    • Datum

    • Version: Katalogversion, Bauteilversion

    • Lizenz

    • Katalog Voransicht: Icon

    • Vorschau: Icon

    • Qualitätssiegel

    • Qualitätssiegel Informationen

  • Anzeigeindex (alter Begriff "Suchindex") -> Aktualisieren

    Nach Auswahl dieses Befehls wird das angeklickte Verzeichnis (Ordner) einschließlich aller Unterordner durchsucht und der Anzeigeindex aktualisiert.

    Der Anzeigeindex wird benötigt für das Speichern, bzw. die Anzeige der Verzeichnisstruktur. Er muss vorhanden sein, damit die anderen Indizes erzeugt werden können und der Katalog im PARTdataManager angezeigt werden kann. Andere Indexe sind für die Funktionalität im PARTdataManager optional.

    Die Funktion dieses Befehls entspricht dem Schaltflächen-Befehl Suchindex aktualisieren. Siehe Abschnitt 1.1.3.4.4.2, „Suchindex aktualisieren“.

  • Anzeigeindex (alter Begriff "Suchindex") -> Fehlende Verzeichnisse in den Anzeigeindex aufnehmen

    Die Funktion fügt nur fehlende Verzeichnisse in den Index ein, die sich direkt unter dem gewählten befinden. Wenn also Verzeichnisse fehlen, die weiter unten in der Hierarchie sind, werden diese nicht mit aufgenommen.

    Bei Änderungen muss Aktualisieren verwendet werden.

  • Volltextsuchindex erstellen (Lucene-Index) / Alle Katalogsuchindexe erstellen / Nicht vorhandene Katalogsuchindexe erstellen

    Auf der obersten Katalog-Ebene kann der Volltextsuchindex komplett neu für alle Kataloge generiert werden oder auch nur für die nicht vorhandenen Verzeichnisse und Projekte ergänzt werden.

    Für alle Toplevel-Verzeichnisse (norm, festo, etc.) kann der Index für die Volltextsuche für diesen einzelnen Katalog erstellt werden.

    Währen des Lucene-Index-Updates müssen keine laufenden Anwendungen geschlossen werden.

    Hinweise zur Beziehung zwischen Indexversion und Softwareversion und zu Update/Downgrade finden Sie unter Abschnitt 1.1.3.4.5.2.1, „Matrix: Software- und Lucene-Index-Version“.

  • LinkDB-Suchindexe erstellen / Alle LinkDB-Suchindexe erstellen / Nicht vorhandene LinkDB-Suchindexe erstellen / LinkDB-Suchindexe aktualisieren (auf Projektebene)

    [Hinweis] Hinweis

    Bitte beachten Sie, dass der LinkDB-Suchindex neu erzeugt werden muss, wenn Sie manuell Projekte in die Linkdatenbank einfügen oder Rolleneinstellungen ändern.[a]

    [a] Im Produktiveinsatz wird dies meist automatisiert im Nachtupdate stattfinden (siehe Abschnitt 5.13.3.3, „Daten automatisiert und zyklisch aktualisieren - “).

    Den entsprechenden Befehl finden Sie in PARTadmin -> Indexverwaltung -> Kontexmenübefehl des Katalogs.

    Das blaue Datenbanksymbol zeigt an, dass der LinkDB-Index vorhanden ist, ansonsten ist es ausgegraut.

    Das blaue Datenbanksymbol zeigt an, dass der LinkDB-Index vorhanden ist, ansonsten ist es ausgegraut.

    Der LinkDB-Suchindex enthält alle Rolleninformationen.

    Bei Rollenänderungen wird im PARTadmin der Hinweis angezeigt, dass es nötig ist, den LinkDB-Suchindex zu aktualisieren.

    Der LinkDB-Suchindex muss für alle verwendeten Kataloge aktualisiert werden.

    Relevante Rollenänderungen sind: (siehe Registerseite Allgemein)

    • Vorzugsreihe

    • Filterbedingung für Datensätze

    • Anzeigebedingung für Tabellenzeilen

    • Anzuzeigende Spalten

    • Nicht anzuzeigende Spalten (nur für Export)

    • Anzeigebedingung für Teileauswahl

    Im PARTdataManager erscheint der Hinweis Fehlende Suchindexe.

    Beispielhafte Meldung in PARTdataManager

    Beispielhafte Meldung in PARTdataManager

  • Geosuchindexe / Geosuchindex -> Erstellen/Aktualisieren

    Diese Funktion ist ähnlich wie Fingerprints verwalten.

    Hier kann allerdings nur generiert werden.

    Eine statistische Auswertung wird nur bei Fingerprints verwalten angezeigt. Dies allerdings kann bei großen Katalogen viel Zeit in Anspruch nehmen.

    Insbesondere für die Eigenteile kann der geometrische Suchindex im Nachhinein generiert werden. (Bei Herstellerkatalogen ist der geometrische Suchindex bereits vorgeneriert.)

    Den Zustand des aktuellen Index signalisieren Icons:

    Legende

    Legende

    Klappen Sie den Verzeichnisbaum an der gewünschten Stelle auf, um die Icons zu sehen.

    Index für geometrische Suche veraltet:

    Nachteile bei einem veralteten Index sind a) geringere Suchgeschwindigkeit und b) geringere Ergebnisqualität.

    Zum Updaten wechseln Sie in die Kategorie Migration.

    Kategorie -> Katalogaktualisierung -> Migration

    Kategorie -> Katalogaktualisierung -> Migration

    Siehe Abschnitt 1.1.3.3.4, „Migration“.

    Index für geometrische Suche vorhanden:

    Sie haben bestmögliche Suchgeschwindigkeit und Ergebnisqualität.

    Index für geometrische Suche fehlt:

    Benutzen Sie den Kontextmenübefehl Index für geometrische Suche generieren.

    Mit Klick auf den Kontextmenübefehl Index für geometrische Suche generieren öffnet sich der Einstellungsdialog für den geometrischen Suchindex.

    Einstellungen für den geometrischen SuchindexGeometrischer SuchindexEinstellungen

    Einstellungen für den geometrischen Suchindex

    [Hinweis] Hinweis

    Default-Einstellung ist 100%, da die Funktion in erster Linie für Eigenteile-Katalog verwendet wird.

    Sollten Sie den Geometrischen Index für Norm- und Herstellerkataloge neu generieren, dann stellen Sie den Wert auf 1 % um !

    • Minimale Anzahl zu indizierender Zeilen pro Tabelle

      • Prozentualer Anteil

        Ein hoher prozentualer Wert verlängert bei großen Tabellen die Rechenzeit.

      • Absoluter Anteil

        Damit auch bei kleinen Tabellen hinreichend viele Zeilen indiziert werden, geben Sie den absoluten Anteil an.

      Rechenbeispiel 1: 10 Zeilen, Prozentualer Anteil: 10, Absoluter Anteil: 3 -> Es werden 3 Zeilen erzeugt

      Rechenbeispiel 2: 10 Zeilen, Prozentualer Anteil: 20, Absoluter Anteil: 1 -> Es werden 2 Zeilen erzeugt

      Es wird also immer der größere der beiden Werte genommen. Die Zeit für die Generierung und der Speicherplatz für die Fingerprints auf der Festplatte ist in etwa proportional zur Anzahl der Zeilen.

    • Geometrische Fingerprints

      • Aktualisieren

        Wenn lediglich neue Bauteile hinzugekommen sind und keine Bauteile verändert wurden, ist Aktualisieren ausreichend.

        In den Fingerprints wird das Änderungsdatum mit abgespeichert, so dass der Fingerprint überschrieben wird, wenn sich das Projekt geändert hat. Also ist es auch dann nicht nötig, die Fingerprints neu zu erstellen.

      • Neu erstellen

        Bei einer CIP-Installation besteht keine Notwendigkeit die geometrischen Fingerprints neu zu erstellen. Diese sind bei von CADENAS ausgelieferten Katalogen immer vorhanden.

        Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie eigene Bauteile indizieren möchten.

      • Fingerprints für nicht mehr aktuelle Algorithmen immer neu erstellen

        Falls es in einer neuen Version für einen Algorithmus Änderungen gibt und diese Option aktiviert ist, werden die Fingerprints für diesen neu erstellt. Wird die Option nicht aktiviert, funktioniert die Suche weiterhin, allerdings fehlen eventuelle Verbesserungen.

  • Verknüpfungsindex prüfen

    Wenn beim Ausführen des Befehls Verknüpfungsindex prüfen Fehler gefunden werden, erscheint die Frage, ob der Verknüpfungsindex neu erstellt werden soll.

    Der Verknüpfungsindex ist Teil des Anzeigeindex. Wenn der Verknüpfungsindex defekt ist (zeigt sich beispielsweise daran, dass keine Suchergebnisse mehr gefunden werden), könnte man auch den Anzeigeindex für alle Kataloge neu generieren. Das allerdings benötigt erheblich mehr Zeit als nur den Verknüpfungsindex zu aktualisieren. Dies dauert selbst bei 100 Katalogen nur ein paar Minuten.

  • Zu Favoriten hinzufügen:

    Alle Favoriten stehen im PARTdataManager auf der Registerseite Favoriten zur Verfügung.

  • Versionen bereinigen

    Entspricht der gleichnamigen Funktion im Menübereich Kommandos (siehe Abschnitt 1.1.3.4.4.3, „Versionen bereinigen“).

  • CIP-Datei erstellen:

    Der Katalogstand wird, so wie er ist - mit Index (falls vorhanden) - ,in eine CIP-Datei verpackt.

    [Hinweis] Hinweis

    In PARTproject unter -> Projektauswahl -> Kontextmenü Ausgabe -> Kataloge cippen besteht die Möglichkeit, Lizenzen einzutragen, bzw. die Dateien auf verschiedene Weise zu modifizieren (z.B. tab -> tac, Groß-/Kleinschreibung, etc.).

    Vergleiche Abschnitt 4.7.2.1.14.1, „Katalog cippen“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.

  • Anzeige unterdrücken / Anzeige wiederherstellen

    Mit diesem Befehl können sowohl ganze Verzeichnisse als auch einzelne Dateien für die Anzeige im PARTdataManager ausgeblendet werden.

    Ausgeblendete Verzeichnisse werden in der Indexverwaltung mit roter Schriftfarbe dargestellt.

  • Katalog deinstallieren

    Mit diesem Befehl wird das angewählte Verzeichnis aus dem Indexbaum entfernt. Katalog deinstallieren steht nur für Toplevel-Verzeichnisse (Kataloge) und nachträglich eingefügte Verzeichnisse (Eigenteile) zur Verfügung.

    Markieren Sie den Katalog.

    Rufen Sie mit der rechten Maustaste den Kontextmenübefehl Katalog deinstallieren auf.

    --> Der Katalog wird deinstalliert und auch nicht mehr in PARTsolutions angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie den Toplevel-Ordner löschen, werden auch alle Unterverzeichnisse entfernt. Daraufhin muss ein neuer Index erstellt werden (siehe Abschnitt 1.1.3.4.4.1, „Neuen Suchindex erstellen“).

    [Hinweis] Hinweis

    Die Indexverwaltung steht in der Regel nur dem Administrator zur Verfügung. Um z. B. Kataloge deinstallieren zu können, müssen Sie die unten genannten Einträge gesetzt sein. Der aktuelle Modus wird in der Statuszeile unten rechts angezeigt (Admin Entf).

    Der entsprechende Eintrag in der Konfigurationsdatei kann unter PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_USER --> partsolu.cfg -> COMMON bearbeitet werden.

    Setzen Sie:

    IsAdmin=YES
    CanDel=YES

    [Hinweis] Hinweis

    Deinstallation bei ERP-Kopplung:

    Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie in der LinkDB verknüpfte Einträge ebenfalls löschen möchten.

    Es werden die Einträge aus allen relevanten Tabellen gelöscht:

    LINKTABLE, ERPTABLE, PLMTABLE2, PRJTABLE, CLASSASSIGNTABLE, TREETABLE

  • Entfernen

    Nur Einträge unter Benutzerdaten können entfernt werden.

1.1.3.4.5.2.1. Matrix: Software- und Lucene-Index-Version

Die folgende Matrix zeigt die Zusammenhänge zwischen Software- und Lucene-Index-Version:

Grundsätzlich lässt sich sagen:

  • Rein technisch sind alle Kombinationen möglich.

  • Updates verbessern evtl. die Ergebnisqualität. Insbesondere bei Versionen >= 9.05 findet eine bessere Analyse der Wörter statt. Außerdem ist ab V9.05 die Priorisierung (je nachdem wo ein Begriff gefunden wurde) besser.

  Software <= 9.02 Software 9.03 Software 9.04 Software >= 9.05
Lucene-Index <= 9.02 / Ein Katalog-Update (Update des Lucene-Index) ist nicht notwendig, wird aber empfohlen. Ein Katalog-Update (Update des Lucene-Index) ist empfohlen, da einige normale Wörter nicht gefunden werden. Suchen nach Produktnummern o.ä. funktionieren noch recht gut. Ein Katalog-Update (Update des Lucene-Index) ist empfohlen, da einige normale Wörter nicht gefunden werden. Suchen nach Produktnummern o.ä. funktionieren noch recht gut.
Lucene-Index 9.03 Ein Software-Update ist nicht notwenig. / Ein Katalog-Update (Update des Lucene-Index) ist empfohlen, da einige normale Wörter nicht gefunden werden. Suchen nach Produktnummern o.ä. funktionieren noch recht gut. Ein Katalog-Update (Update des Lucene-Index) ist empfohlen, da einige normale Wörter nicht gefunden werden. Suchen nach Produktnummern o.ä. funktionieren noch recht gut.
Lucene-Index 9.04 Ein Software-Update ist nicht notwendig. Ein Software-Update ist nicht notwendig. / Ein Katalog-Update (Update des Lucene-Index) ist nicht unbedingt nötig, wird aber dennoch empfohlen um die beste Qualität zu erreichen.
Lucene-Index >= 9.05 Ein Software-Update wird empfohlen, da der neue Index hier bereits ein ausgeprägtes Stemming enthält, die Software aber nicht. Suchen nach Produktnummern funktionieren noch befriedigend. Ein Software-Update wird empfohlen, da der neue Index hier bereits ein ausgeprägtes Stemming enthält, die Software aber nicht. Suchen nach Produktnummern funktionieren noch befriedigend. Ein Software-Update ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen. /

[Hinweis] Hinweis

In der Matrix wird nur die Beziehung von Lucene-Index-Version zur Software-Version betrachtet. Katalog-Updates sind auch aus anderen Gründen von Vorteil, da sie ja auch Verbesserungen der Teilequantität und/oder Teilequalität erzielen.

In PARTadmin unter Indexverwaltung signalisieren Icons den aktuellen Zustand des Lucene-Indexes. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.3.4.3, „Symbole und Darstellung im Indexbaum“.

Beispiel

Beispiel

Index für Volltextsuche vorhanden
Index für Volltextsuche vorhanden (Neuere Version)
Index für Volltextsuche vorhanden (Ältere Version)
Index für Volltextsuche fehlt
Index für Volltextsuche inkompatibel (Index ist zu neu)
Index für Volltextsuche inkompatibel (Index ist zu alt)
1.1.3.4.5.2.2. Fingerprints verwalten

In PARTadmin V9 wurde ein Fingerprint Scanner implementiert. Damit können Sie einerseits überprüfen, ob Ihr Katalog genau die gewünschten Fingerprints enthält und andererseits nachträglich Anpassungen vornehmen.

Beispiel

Beispiel

Im Folgenden sind Vorgehensweise und Dialoge detailliert erläutert:

  1. Markieren Sie den gewünschten Katalog oder ein beliebiges Unterverzeichnis.

    Aufruf: Fingerprints verwalten

    Aufruf: Fingerprints verwalten

  2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und klicken Sie auf den Menüpunkt Fingerprints verwalten.

    -> Es öffnet sich der Dialog Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste.

    Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste

    Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste

    Sie haben nun per Auswahlkästchen folgende Optionen:

    • Versteckte Projekte berücksichtigen

    • Nur Fingerprints für ausgewählte Templates anzeigen

      Wenn Sie das Auswahlkästchen nicht aktivieren, dann werden die Fingerprints für alle Templates überprüft.

      Ansonsten nur Fingerprints für die aktivierten Templates. (Mehrfachauswahl erfolgt mit der STRG-Taste.) Templates, die Sie nicht benutzen, können so für die Überprüfung ignoriert werden.

      • Schnelle Suche

      • Schnelle Suche (größenabhängig)

      • Standard-Suche

      • Standard-Suche (größenabhängig)

      • Umfassende Suche

      • Umfassende Suche (größenabhängig)

      • Skizzensuche (schwarz-weiß)

      • Skizzensuche (Farbe)

      • Suche nach Profilen

      • Suche nach Profilen (größenabhängig)

      • Dublettensuche

      • Dublettensuche (größenabhängig)

      • Farbsuche

    • Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit)

      Wenn Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird eine Optionsauswahl aktiviert.

      Wählen Sie für die Berechnung der Verzeichnisstatistiken eine der drei folgenden Optionen.

      Projekt wird in Verzeichnisstatistik als vollständig gerechnet...

      • ... Nur falls alle Zeilen vorhanden sind

      • ... Falls Mindestensprozentsatz vorhanden

      • ... Falls alle Zeilen oder Mindestanzahl vorhanden

      Für Erläuterungen siehe nächster Punkt.

      Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste

      Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste

  3. Klicken Sie auf OK.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Vorhandene Fingerprints mit einer Auflistung aller gewünschten Verzeichnisse und Projekte.

    Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, werden hinter den Projekten Statistiken angezeigt, ansonsten bleibt dieser Bereich leer. Sobald Sie in der linken Dialoghälfte eine Zeile selektieren, werden in der rechten Dialoghälfte die einzelnen Ausprägungen mit den einzelnen Algorithmen angezeigt. Die Auswahlkästchen zeigen je nach Aktivierungszustand, ob der betreffende Algorithmus vorhanden ist.

    Sie können nun die einzelnen Verzeichnisse bis hinunter zur Projektebene durchsehen und auf evtl. fehlende Fingerprints/Algorithmen überprüfen.

    Vorhandene Fingerprints: Dialog ohne Verzeichnisstatistiken

    Vorhandene Fingerprints: Dialog ohne Verzeichnisstatistiken

    Vorhandene Fingerprints: Dialog mit Verzeichnisstatistiken. In dieser beispielhaften Abbildung werden alle Projekte als vollständig ausgewiesen (siehe links), obwohl viele Ausprägungen keine Fingerprints enthalten (siehe rechts). Dies liegt daran, dass jedes Projekt den geforderten Mindestprozentsatz an Zeilen mit berechneten Fingerprints aufweist.

    Vorhandene Fingerprints: Dialog mit Verzeichnisstatistiken. In dieser beispielhaften Abbildung werden alle Projekte als vollständig ausgewiesen (siehe links), obwohl viele Ausprägungen keine Fingerprints enthalten (siehe rechts). Dies liegt daran, dass jedes Projekt den geforderten Mindestprozentsatz an Zeilen mit berechneten Fingerprints aufweist.

    Die Hintergrundfarben Grün, Gelb, Rot und Blau geben einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit von Elementen:

    Eine Zeile gilt als vollständig, falls jeder Algorithmus vorhanden ist. Für die Einfärbung der Projekte und Verzeichnisse wird ermittelt, ob alle Projekte die Anforderungen aus dem vorherigen Dialog erfüllen.

    Element vollständig

    Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind alle Algorithmen vorhanden. Damit gilt sie als vollständig.

    Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. Siehe oben.

    Element unvollständig: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind nicht alle Algorithmen verwendet.

    Element fehlt: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind keine Algorithmen vorhanden.

    Element veraltet: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind veraltete Algorithmen verwendet.

    [Hinweis] Hinweis

    Beispiel mit 2 Projekten:

    1. Projekt hat 3 Zeilen, für alle 3 sind Fingerprints da => 100%

    2. Projekt hat 4 Zeilen, für 3 sind Fingerprints da => 75%

    Die folgende Liste zeigt jeweils, bei welcher Auswahl, welche Projekte als "vollständig" gelten.

    • Auswahl: Nur falls alle Zeilen vorhanden sind -> Ergebnis: 1. Projekt gilt als vorhanden, das 2. nicht

    • Auswahl: Falls Mindestprozentsatz vorhanden - 50%: -> Ergebnis: Beide Projekte gelten als vorhanden

    • Auswahl: Falls Mindestprozentsatz vorhanden - 80%: -> Ergebnis: Das 1. Projekt gilt als vorhanden.

    • Auswahl: Falls Mindestanzahl vorhanden - 3: -> Ergebnis: Beide Projekte gelten vorhanden, da für beide 3 da sind.

    • Auswahl: Falls Mindestanzahl vorhanden - 100: -> Ergebnis: 1. Projekt gilt als vorhanden, da alle Zeilen vorhanden sind.

    Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, wird außerdem im Dialogfenster Vorhandene Fingerprints ganz oben eine Projekt-übergreifende Statistik angezeigt.

    • Anteil vorhandener Projekte: Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. (Erläuterung siehe oben.)

    • Anteil kompletter Zeilen: Wieviele Projekte enthalten Fingerprints für alle Zeilen?

    • Anteil vorhandener Algorithmen: Wieviele Algorithmen sind über alle Projekte (entsprechend der anfänglichen Verzeichnisauswahl und Templateauswahl!) hinweg in den Fingerprints enthalten?

  4. Fehlende Fingerprints hinzufügen

    Optional können Sie fehlende Fingerprints hinzufügen.

    Sobald Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Dialogbereich zusätzlich eingeblendet.

    Dialogfenster Vorhandene Fingerprints: Dialogbereich "Fehlende Fingerprints hinzufügen" eingeblendet

    Dialogfenster Vorhandene Fingerprints: Dialogbereich "Fehlende Fingerprints hinzufügen" eingeblendet

    Gründe für das nachträgliche Hinzufügen von Fingerprints könnten z.B. sein:

    • Für spezielle firmeninterne Abläufe möchten Sie den prozentualen Anteil von Zeilen mit Fingerprints für spezielle Projekte erhöhen, um die Ergebnisqualität bei der Geometrischen Suche zu verbessern.

    • In einer späteren Katalogversion sind neue Algorithmen hinzugekommen und Sie möchten deswegen Fingerprints neu erstellen.

    Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

    1. Markieren Sie oben im Verzeichnisbaum die gewünschten Projekte oder Verzeichnisse (Mehrfachauswahl ist mittels STRG-Taste möglich).

    2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

      -> Im Dialogbereich Projekte auswählen wird die Auswahl angezeigt.

    3. Zeilen und Algorithmen festlegen

      Algorithmen: Aktivieren Sie bei den gewünschten das Auswahlkästchen.

      Prozentualer Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "10%" verwendet.

      Sie können diesen Wert nun anpassen.

      Absoluter Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "3" verwendet.

      Sie können diesen Wert nun anpassen.

  5. Klicken Sie auf OK.

    Sofern die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen deaktiviert war, wird das Dialogfenster ohne weitere Aktionen geschlossen.

    Wenn die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen aktiviert war, startet die Generierung. Der Fortschrittsbalken Im Dialogbereich Indexaktualisierung zeigt den Fortschritt.

    Nach erfolgreicher Generierung der Fingerprints erscheint die Meldung Der Index für die geometrische Suche wurde aktualisiert.

    Im vorliegenden Beispiel wurden die Fingerprints für ein Projekt im Verzeichnis "Zylinderschrauben" neu erstellt.

    Im vorliegenden Beispiel wurden die Fingerprints für ein Projekt im Verzeichnis "Zylinderschrauben" neu erstellt.