Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Falls die Performance an Nebenstandorten verbessert werden sollte (besonders bei großen Teilen/ZJVs), können Sie RFS oder SQUID verwenden.
Für den externen Zugriff von PARTsolutions auf den PARTapplicationServer von Nebenstandorten kann optional SQUID dazwischen geschaltet werden. Squid ist eine freie Software, die auf Kundenseite installiert wird.
Squid ist ein Proxy für Caching, welcher u.a. HTTP unterstützt. Squid optimiert den Datenfluss zwischen Client und Server und cacht häufig benutzte Daten (insbesondere Projekt- und ZJV-Dateien). Bei großen Baugruppen (auch native Teile) kann der Einsatz von SQUID die Performance verbessern. Alles was schon mal geladen wurde liegt damit lokal im Cache. Damit die Dateien immer aktuell sind, prüft SQUID bei jedem Zugriff, ob die Datei aktuell ist.
Bedeutet die Einrichtung von Squid zuviel Aufwand oder ist aus Performancegründen nicht nötig, kann auch mit dem RFS-Cache gearbeitet werden. RFS arbeitet mit UNC und ist dadurch etwas langsamer als HTTP+Squid.
Setzen
Sie hierzu unter %CADENAS_USER%/partsolu.cfg
folgenden Eintrag:
[RemoteFileSystem] CacheDir=c:/temp CacheSize=100
Die CacheSize-Angabe erfolgt in MB.
CacheDir kann auf einem UNC-Pfad liegen, womit man ein gemeinsames Caching realisieren kann.