powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.12.4.3. Attributemapping

Damit das Mapping funktioniert, müssen mehrere Schritte unternommen werden.

  1. Attribute für Übergabe an CAD/PDM definieren (Dies sind nicht die Default-Attribute, sondern die explizit im Block "CadDocumentAttributes" definierten.)

    [Hinweis] Hinweis

    Bei Windchill gibt es in der Standard-PARTsolutions-Konfiguration nur die Möglichkeit, die Attribute über das CAD-Dokument einzubringen und nicht über einen direkten Mapping-Mechanismus.

    PARTsolutions -> CAD-Dokument (Designated) -> ProE/Creo -> Windchill

    Windchill kann nur Attribute aus dem CAD-Dokument lesen, die mit "Designated" gekennzeichnet sind.

    Daher wird der Wert "Designated" nicht in der Windchill-PDMLink-Konfigurationsdatei ifproepdmlink.cfg gesetzt, sondern in der ProE/Creo-Konfigurationsdatei ifproewildfire.cfg.

    Gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/ifproewildfire.cfg.

    2. Fügen Sie im Block [CadDocumentAttributes] die gewünschten Attribute hinzu, die über das CAD-System nach PDMLink übergeben werden sollen.

      Beispiel:

      [CadDocumentAttributes]
      NB=NB
      NB.custom=DESIGNATED
      NT=NT
      NT.custom=DESIGNATED
      LINA=LINA
      LINA.custom=DESIGNATED
      NN=NN
      NN.custom=DESIGNATED
      ERP_PDM_NUMBER=ERP_PDM_NUMBER
      ERP_PDM_NUMBER.custom=DESIGNATED
      MAT_NAME=MAT_NAME
      MAT_NAME.custom=DESIGNATED
  2. Attribute auf Windchill Server anlegen:

    1. Neuen Organisationspunkt anlegen

      Als erstes müssen Sie einen neuen Organisationspunkt anlegen.

      Hier im Beispiel:

      de.cadenas.Mapping

    2. Neues Attribut anlegen

      Legen Sie nun die gewünschten Attribute auf dem Windchill Server an.

      Hierzu müssen Sie sich als Administrator am Windchill-PDM anmelden.

      Nun im Menü unter Site -> Utilities auf Type and Attribute Manager klicken.

      Hier den Reiter Attribute Definition Manager auswählen und eine neues Attribut anlegen.

      Passen Sie die Attribut-Parameter wunschgemäß an.

    3. Wechseln Sie in den Reiter Type Manager und klicken dort unter EPM Document -> Workgroup Manager CAD Document auf die Schaltfläche zum Auschecken .

      Klicken Sie nun auf Editieren .

      Wählen Sie auf der rechten Seite den Reiter Template.

      Markieren Sie unter Name Attribute Root.

      Klicken Sie Attribut hinzufügen.

      -> Der Dialog Attribut auswählen öffnet sich.

      Klicken Sie Auswählen und abschließend Speichern.

      Wenn alle gewünschten Attribute hinzugefügt sind, muss dieser Type wieder eingecheckt werden.

  3. Attribute in Windchill PDMLink

    Prüfen Sie nach einem Export aus PARTdataManager, ob die Attribute korrekt an Windchill PDMLink übergeben wurden: