powered by CADENAS

Manual

Manual

7.1.3. Konstanten

Konstante

Bedeutung

   

CURRENT_DATE

Aktuelles Datum

CADENAS_LANGUAGE

Aktuelle Sprache

PROJECT_VERSION

Projekt-Version

VALUERANGES

Werte aller Wertebereichsvariablen

VALUERANGESWITHNAME

Werte aller Wertebereichsvariablen mit Namen der Variablen

CHANGEABLEVALUES

Werte aller Wertebereichsvariablen, die vom Benutzer veränderbar, d.h. nicht gelockt sind (siehe common.cfg - LockDimRange=0/1)

CHANGEABLEVALUESWITHNAME

Veränderbare Wertebereiche mit Namen

CATALOG_NAME

Name des Katalogs

CATALOG_DESC

Sichtbarer Name des Katalogs (in der aktuellen Sprache)

SHORTNB

Kurze Normbezeichnung

CADSYSTEMNAME

Name des gemeldeten CAD-Systems (wenn mehrere gleichzeitig

angemeldet sind, dann durch Komma getrennte Liste)

CALCED_ROW

Die Zeilennummer, die gerade berechnet wird

NB

Normbezeichnung

LINA

Stücklistenbezeichnung

NENN

Bei DIN 912 z.B. $d.x$L. (Nur bei Normteilen, nicht bei Katalogen)

NORM_NUMBER

Die Normnummer eines Teils

Steht in der tab-Datei; zu sehen in PARTeditor -> Identifikationsangaben oder im Indexbaum

NORM_TITLE

Der Normtitel eines Teils

Steht in der tab-Datei; zu sehen in PARTeditor -> Identifikationsangaben oder im Indexbaum)

MATERIAL_NAME

Material (interner Name) aus dem Material-Dialog beim Export (Siehe PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen -> Register PARTdataManager -> Material beim Exportieren auswählen; ein-, ausschaltbar)

(Achtung: Bei ERP-Funktionalität Inhalt einer Zusatz-Spalte)

MATERIAL_DESC

Beschreibungstext für das Material

(Achtung: Bei ERP-Funktionalität Inhalt einer Zusatz-Spalte)

LISTOFCOLUMNS

Ausgabe einer Liste mit den Variablenwerten der aktuellen Zeile. Das Format der Ausgabe kann beeinflusst werden.

Beispiel:

$LISTOFCOLUMNS(COLTYPE=ALL;EXCLUDE=D,L;
VALUE=$VARNAME.=$VARVALUE.)
  
COLTYPE     
ALL         Alle Variablen
VISIBLE     Alle sichtbaren VAriablen
ERP         Alle ERP Variablen

  
EXCLUDE     Liste von VAriablen, die nicht ausgegeben
            werden sollen
INCLUDE     Liste von Variablen, die zusätzlich 
            zu den durch COLTYPE spezifizierten Variablen 
            ausgegeben werden sollen

VALUE       Gibt an, wie die Daten für eine Variabele
            ausgegeben werden sollen
            Dabei können die folgenden Platzhalter 
            verwendet werden
$VARNAME.   Variablenname
$VARDESC.   Variablenbeschreibung
$VALDESC.   Wertebeschreibung
$VARVALUE.  Wert

Jedes beliebige ERP-Feld

Ansprechen wie alle Konstanten über $xy.