powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.3.5.1. Zusatzfunktionen bei $CADEANS_DEFAULTUSER

Unter $CADENAS_DEFAULTUSER und $CADENAS_USER finden Sie die meisten Konfigurations-Dateien doppelt.

In $CADENAS_DEFAULTUSER können administrativ Einstellungen für alle Benutzer gleichermaßen festgelegt werden.

In $CADENAS_USER werden lokale Einstellungen gespeichert. Würden Sie Ihre persönlichen Dateien unter $CADENAS_USER komplett löschen, würden diese beim Neustart wieder aus $CADENAS_DEFAULTUSER kopiert werden.

Administrativ kann festgelegt werden, ob und wie Dateien und Schlüssel von $CADENAS_USER aus $CADENAS_DEFAULTUSER überschrieben werden.

Hierzu bestehen folgende Optionen:

  1. Schlüsselebene:

    Selektieren Sie eine Schlüsselzeile und rufen Sie das Kontextmenü auf.

    • Nicht überschreiben: LWidth2=0.000000

      Der Schlüsselwert wird nicht überschrieben.

      Die Schriftfarbe ändert sich auf grün.

    • Immer überschreiben: LWidth0=0.000000

      Der Schlüsselwert wird immer überschrieben.

      Die Schriftfarbe ändert sich auf gelb.

      In diesem Modus wird die lokale Einstellung bei jedem Laden der Anwendung erneut überschrieben, sodass ein Umstellen in der lokalen Datei nicht wirksam werden kann.

    • Löschen

    Schlüsselwerte überschreiben

    Schlüsselwerte überschreiben

    [Hinweis] Hinweis

    Die aktivierte Option wird mit einem Haken gekennzeichnet und außerdem wird die Änderung mit Schriftfarbe gelb oder grün signalisiert.

  2. Blockebene:

    Selektieren Sie einen Block und rufen Sie das Kontextmenü auf.

    • Mergen

      Gleiche Blöcke aus $CADENAS_DEFAULTUSER und $CADENAS_USER werden gemerged.

    • Nicht mergen

      Gleiche Blöcke aus $CADENAS_DEFAULTUSER und $CADENAS_USER werden nicht gemerged.

    • Überschreiben

      Gleiche Blöcke aus $CADENAS_DEFAULTUSER und $CADENAS_USER werden komplett überschrieben.

    Blöcke mergen / nicht mergen

    Blöcke mergen / nicht mergen

    [Hinweis] Hinweis

    Die aktivierte Option wird mit einem Haken gekennzeichnet und außerdem wird die Änderung mit Schriftfarbe gelb oder grün signalisiert.

  3. Dateiebene:

    Selektieren Sie eine Konfigurationsdatei und rufen Sie das Kontextmenü auf.

    • Immer mergen:

      Gleiche Dateien aus $CADENAS_DEFAULTUSER und $CADENAS_USER werden gemerged.

      Allerdings bleiben Schlüssel, die nur im User-Verzeichnis liegen, erhalten.

    • Neuere mergen:

      Gleiche Dateien aus $CADENAS_DEFAULTUSER und $CADENAS_USER werden gemerged.

      Allerdings bleiben Schlüssel, die nur im User-Verzeichnis liegen oder neueren Datums sind, erhalten.

    • Immer kopieren:

      Die Default-Datei ersetzt die ‚eigene’ Datei im User-Verzeichnis.

      D.h., der Benutzer kann nichts einfügen, bzw. ändern.

    • Neuere kopieren:

      Bei Änderungen seitens des Administrators wird die Datei kopiert. Sie kann dann aber vom Benutzer verändert werden.

    • Als Textdatei exportieren

    Dateien mergen / kopieren

    Dateien mergen / kopieren

    [Hinweis] Hinweis

    Die aktivierte Option wird mit einem Haken gekennzeichnet.

    [Hinweis] Hinweis

    Eine Umstellung greift erst, wenn alle Module geschlossen wurden und dann gespeichert wird.