powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.1.2. Block [CreationOptions] - Optionen für Layer- und Shape-Einstellungen

Here you can find general information on the layer concept.

[Hinweis] Hinweis

Mit PARTsolutions Version 9.08 wurde das Konzept für Layer und Shape-Konfiguration grundlegend geändert. Es ist nicht möglich, die Konfigurationsdatei aus älteren Versionen zu verwenden.

[Hinweis] Hinweis

In the block [CreationOptions] you can find two basically different types of keys:

  • Keys for the layer configuration

    Part of the key name is always "Layer".

    Layers not existing in AutoCAD are created in AutoCAD according to the defaults of the configuration file. (Layer settings of AutoCAD have priority over layer settings of the configuration file.)

  • Keys for the shape configuration

    Part of the key name is always "Shape".

    Mittels der Einstellungen in den "Shape"-Blöcken können die Vorgabewerte auf AutoCAD-Layern überschrieben werden.

Im Folgenden werden die Einstellungsmöglichkeiten für die Layer-Konfiguration und die Shape-Konfiguration einzeln beschrieben.