powered by CADENAS

Manual

Manual

4.6.5.3.3. Parameter

Der Link für Ihr PARTcommunity Portal wird Ihnen von CADENAS mitgeteilt. Normalerweise besteht er aus Ihrem Firmen- oder Katalognamen plus partcommunity.com:

http://[portalname].partcommunity.com

Die folgenden Parameter können als Deeplinks an Ihr Portal übergeben werden:

  • goto

    Mit dem Parameter goto kann die Startseite, die in PARTcommunity angezeigt werden soll, gewählt werden.

    • Willkommensseite als erste Seite wählen

      http://[portalname].partcommunity.com?goto=welcome
    • Produktseite als erste Seite wählen

      http://[portalname].partcommunity.com?goto=products

      [Hinweis] Hinweis

      Wenn als Default-Seite bei den Portaleinstellungen Willkommen und nicht Produkte gesetzt ist, dann hängen Sie bitte bei Aufruf von Teilen, Generierungen, etc. grundsätzlich folgenden Zusatz an die Aufruf-Parameter an:

      &goto=products

      (Ansonsten muss nach dem Aufruf manuell Produkte gewählt werden.)

    • Suchseite als erste Seite wählen

      http://[portalname].partcommunity.com?goto=search

  • user / u

  • password / p

    Mit den Parametern user und password kann ein Benutzer automatisch am Portal angemeldet werden:

    • Anmeldung mit langen Parametern:

      http://[portalname].partcommunity.com?
      user=name&password=passwort
    • Anmeldung mit kurzen Parametern:

      http://[portalname].partcommunity.com?
      u=name&p=passwort
  • language

    Mit diesem Parameter kann die Sprache des Portals gewählt werden. Der Wert des Parameters entspricht den international gültigen zweistelligen Sprachkürzeln.

    • Portalsprache deutsch

      http://[portalname].partcommunity.com?language=de
    • Portalsprache english

      http://[portalname].partcommunity.com?language=en
    • Portalsprache französisch

      http://[portalname].partcommunity.com?language=fr
  • info

    Mit diesem Parameter kann ein Katalog, ein Unterordner eines Katalogs oder eine Teilefamilie selektiert werden. Der Wert des Parameters ergibt sich aus den Verzeichnisnamen des Katalogs im Verzeichnis $CADENAS_DATA\23d-libs:

    • Aufruf eines Katalogs:

      http://[portalname].partcommunity.com?info=amf

    • Aufruf eines Unterordners im Katalog:

      http://[portalname].partcommunity.com?info=amf/scsp
    • Aufruf der Tabelle einer Teilefamilie:

      http://[portalname].partcommunity.com?
      info=amf/scsp/01_senk/amf6800_assmtab.prj
  • rowid / rowsubid

    In Kombination mit dem Parameter info kann mit diesen Parametern eine Zeile innerhalb der Tabelle einer Teilefamilie selektiert werden. Der Parameter rowid gibt dabei die eindeutige ID einer Zeile an, rowsubid muss angegeben werden, wenn es in einer Umgebung mit einem ERP-System mehrere Varianten einer Zeile geben kann.

    • Auswahl der ersten Tabellenzeile:

      http://[portalname].partcommunity.com?
      info=norm\din_en_iso\schrauben\zylinderschrauben\
      din_912.prj&rowid=100&rowsubid=-1

  • varset

    In Kombination mit dem Parameter info kann mit diesem Parameter eine Ausprägung innerhalb einer Teilefamilie konfiguriert werden. Der Wert des Parameters setzt sich aus den Variablennamen und den entsprechenden Werten, die konfiguriert werden sollen, zusammen. Die Variablennamen und Werte müssen dabei in geschweiften Klammern stehen, mehrere Variablen werden durch Komma getrennt angegeben.

    [Hinweis] Hinweis

    Berechnete Variablen wie der NB sollten nicht verwendet werden.

    • Auswahl einer Ausprägung über einen Variablennamen:

      http://[portalname].partcommunity.com?
      info=amf/scsp/01_senk/amf6800_assmtab.prj&varset={BESTNR=90068}
    • Auswahl einer Ausprägung und setzen eines Wertebereichs:

      http://[portalname].partcommunity.com?
      info=amf/scsp/01_senk/amf6800_assmtab.prj&varset={BESTNR=90068},
      {WB=45}

  • generate

    In Kombination mit den Parametern info, user und password kann mit generate ein konfiguriertes Teil sofort in den CAD-Formaten, die der Benutzer auf seiner Einstellungsseite gewählt hat, generiert werden. Der Wert für generate muss dabei auf den Wert true gesetzt werden.

    • Generieren eines Teiles:

      http://[portalname].partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/kem?
      info=amf/scsp/01_senk/amf6800_assmtab.prj&varset={BESTNR=90068},
      {WB=45}&u=name&p=pass&generate=true