Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Das Materialattribut spielt bei der Teileübergabe an das CAD-System eine wichtige Rolle. Ziel ist, dass im CAD entsprechend dem übergebenen Attribut die physikalischen Eigenschaften berechnet und zugewiesen werden.
Der Standardablauf ist folgender:
PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel Material
Der Schlüssel "Material" definiert, dass der Materialname entsprechend der Definition aus der CNS-Klassifikation geholt wird.
Material=?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",
_FORMAT_0("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
Bei Verwendung einer ERP-Integration wird das Material standardmäßig aus der Spalte MAT_NAME geholt, ohne ERP-Integration aus der Spalte CNSMAT.
Der ermittelte Name wird dann mit der Mapping-Tabelle unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP ->if<cadname>.cfg -> Block MatMap auf den CAD-System Materialnamen abgebildet.
Sollte der Block "MatMap" oder benötigte Materialien fehlen, legen Sie diese einfach selbst an. Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.6.3, „Konfigurationsdateien Funktionen“.
Wo die
CNS-Klassifikation den Materialnamen holt, ist in unter $CADENAS_SETUP
-> Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
-> Block
[ClassMapping] festgelegt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.5.2. Materialmapping mit ERP-Integration | Zum Anfang | 2.2.5.3.1. Schlüssel "Material": Alternative Methoden |