Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
# which driver should be used when CreateObject("DATABASE.ODBCDB") is called # takes platform depending driver before the common one # if no dbproxy.cfg is avalaible in $CADENAS_SETUP, the ODBC driver will be used # calling CreateObject("DATABASE.JDBCDB") will definitivly use the JDBC driver, # if installed [COMMON] Driver=DATABASE.ODBCDB [x86] Driver=DATABASE.JDBCDB
Wenn die Datei
$CADENAS_SETUP/dbproxy.cfg
nicht
vorhanden ist oder umbenannt wurde, wird der ODBC-Treiber benutzt.
Andernfalls wird der Treiber verwendet, der unter der Sektion des
verwendeten Betriebssystems eingetragen ist. Die Betriebssystemkennung
steht in der Umgebungsvariablen OSNAME (Windows z.B. x86).
Im Beispiel oben (Standard-Installation) wird für Windows der JDBC-Treiber, für alle anderen Betriebssysteme der ODBC-Treiber benutzt.
[PLINKDB] Server=erp001 ServerDB=PLINKDB DriverClass=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver URL=jdbc:jtds:sqlserver://erp001:1433/PLINKDB
Im Beispiel oben (Standard-Installation) wird für die Datenbankverbindung der Name PLINKDB verwendet. Diese Bezeichnung sollte auch im PARTlinkManager unter Extras --> ERP-Umgebung konfigurieren --> Registerseite Datenbank eingestellt sein (siehe folgende Abbildung).
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.2.5.1. Installation | Zum Anfang | 5.2.5.3. Jar-Dateien für andere Datenbanken |