powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.7.4.14. Registerseite "Statistik"

Auf der Registerseite Statistik stehen verschiedene Methoden für statistische Auswertungen zur Auswahl.

Beispiel: Abweisungen je Produkt

Beispiel: Abweisungen je Produkt

Die Vorgehensweise im Überblick

  1. Selektieren Sie einen Statistiktyp:

    • Belegung nach Produkt

    • Aktivität pro Produkt

    • Aktivität pro Benutzer

    • Aktivität pro Rechner

    • Abweisungen je Produkt

    • Abweisungen je Benutzer

    • Abweisungen je Rechner

    • Verwendung je Produkt

    -> Rechts werden Diagramm und Tabelle angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn keine Anzeige erfolgt, sind zu starke Einschränkungen getroffen.

    Ändern Sie Einstellungen im Dialogbereich Einschränkungen: Evtl. Startdatum und Enddatum oder öffnen Sie die Listenfelder von Produkte, Benutzer, Rechner und deaktivieren Sie Auswahlkästchen.

    Jetzt sollte eine Diagrammanzeige erfolgen.

  2. Die Spaltenanzeige unterhalb des Diagramms ist abhängig vom gewählten Statistiktyp.

    Blenden Sie im Dialogbereich Spalten die gewünschten Spalten ein- oder aus.

  3. Nehmen Sie Anpassungen im Dialogbereich Einschränken vor.

Die einzelnen Dialogbereiche und Schaltflächen

  • Ausgewählte Statistik

    • Belegung nach Produkt

      Die Statistik Belegung nach Produkt zeigt für alle verfügbaren Produkte einzeln aufgeführt die max. vorhandenen Floating-Lizenzen und die maximale Anzahl von Belegungen im eingestellten Zeitraum. Liegt die Zahl der Belegt (floating)-Lizenzen sehr nah an der Zahl der vorhandenen Lizenzen, sollte an eine Aufstockung der Kapazität gedacht werden, auch wenn aktuell noch keine Abweisungen aufgetreten sind. Siehe auch die Statistiktypen Abweisungen je Produkt, Abweisungen je Benutzer und Abweisungen je Rechner.

      Dieser Statistiktyp eignet sich besonders gut für Analysen über einen längeren Zeitraum (Monat, Jahr).

      Vorhanden:

      Alle ausgestellten Floating-Lizenzen.

      Belegt (floating):

      Unter Belegt (floating) wird der höchste Wert, der jemals im eingestellten Zeitraum vorkam, ausgewiesen.

      Belegt (reserviert):

      Reservierte Lizenzen sind eine Untermenge der Belegt (floating)-Lizenzen.

      • Auf der Registerseite Ausleihen wird administrativ festgelegt, ob Benutzer Floating-Lizenzen auschecken/ausleihen dürfen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.7.4.8, „Registerseite "Ausleihen"“.

      • Die Ausleihe erfolgt im jeweiligen Modul unter ?-Menü -> Lizenzen (F9) -> Registerseite Checkout. Siehe Abschnitt 6.5.1.5, „Registerseite "Checkout"“.

        Dabei wird die Menge der vorhandenen Floating-Lizenzen für die vorher bestimmte Ausleihzeit verringert.

        So kann eine Floating-Lizenz für eine bestimmte Zeit, z.B. auf einer Reise, "reserviert" werden.

      Belegt (gesamt): Entspricht Belegt (floating).
    • Aktivität pro Produkt

      Dieser Statistiktyp eignet sich besonders gut für kürzere Zeiträume, also z.B. 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr eines bestimmten Tages. Sie erkennen, wie stark die Fluktuation, auf ein bestimmtes Produkt bezogen, ist. Hohe Fluktuation bestätigt, dass die Entscheidung für Floating-Lizenzen richtig ist.

      Belegungen und Freigaben zählen Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum. Ist der Analysezeitraum ungünstig gewählt (z.B. 8:00 Uhr bis 12:00), obwohl Arbeitsbeginn um 7:00 Uhr ist (jetzt werden die Lizenzen belegt), können die Freigaben über den Belegungen liegen.

      Belegungen:

      Gezählt werden die Einzelereignisse von Lizenzbelegungen.

      Freigaben:

      Gezählt werden die Einzelereignisse einer Lizenzfreigabe.

      Abweisungen:

      Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist.

      Treten Abweisungen auf, sollte die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden.

    • Aktivität pro Benutzer

      Analyse des Verhaltens einzelner Benutzer. Viele Abweisungen? Hohe Fluktuation bei Belegungen und Freigaben?

      Belegungen:

      Gezählt werden die Einzelereignisse von Lizenzbelegungen.

      Freigaben:

      Gezählt werden die Einzelereignisse einer Lizenzfreigabe.

      Abweisungen:

      Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist.

      Treten Abweisungen auf, sollte die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden.

    • Aktivität pro Rechner

      Ähnliches Analyseziel wie bei "Aktivität pro Benutzer". Interessant, wenn Benutzer an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten.

      Belegungen:

      Gezählt werden die Einzelereignisse von Lizenzbelegungen.

      Freigaben:

      Gezählt werden die Einzelereignisse einer Lizenzfreigabe.

      Abweisungen:

      Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist.

      Treten Abweisungen auf, sollte die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden.

    • Abweisungen je Produkt

      Abweisungen:

      Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist.

      Abweisungen zeigen, dass die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden sollte.

    • Abweisungen je Benutzer

      Abweisungen:

      Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist.

      Abweisungen zeigen, dass die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden sollte.

    • Abweisungen je Rechner

      Abweisungen:

      Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist.

      Abweisungen zeigen, dass die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden sollte.

    • Verwendung je Produkt

      Wieviele verschiedene Benutzer und/oder Rechner verwenden welches Produkt?

      Ist die Anzahl der Rechner höher als die der Benutzer? Dies zeigt, dass es Benutzer mit wechselnden Arbeitsplätzen gibt.

      Anzahl Rechner:

      Anzahl Benutzer:

  • Legende anzeigen

    Bei aktivierter Option wird im Diagramm zusätzlich die Legende angezeigt (auch im Druck gegebenenfalls).

  • Als Liniendiagramm anzeigen:

    Ändert die Darstellung von Balkendiagramm auf Liniendiagramm.

  • Spalten

    Je nach ausgewählter Statistik werden die entsprechenden Spalten angezeigt.

    Blenden Sie nicht benötigte Spalten aus, indem Sie das Auswahlkästchen deaktivieren.

  • Einschränken

    Hier filtern Sie nach: Startdatum, Enddatum, Produkte, Benutzer, Rechner

    Wählen Sie über das Listenfeld jeweils die gewünschten Werte. Bei Produkte, Benutzer, Rechner können Sie über die Auswahlkästchen beliebig viele Werte auswählen.

    Nach Änderungen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Aktualisieren.

  • Diagramm | Tabellenansicht

    Rechts von den Einstellungsoptionen werden Diagramm und Tabellenansicht angezeigt.

  • Schaltflächen

    • Druck:

      Mittels dieser Schaltfläche können Sie das Ergebnis der statistischen Auswertung ausdrucken.

      [Hinweis] Hinweis

      Wenn die Option Legende anzeigen aktiviert ist, dann erscheint diese auch im Druck.

      Druckvorschau

      Druckvorschau

    • Daten exportieren...:

      Mittels dieser Schaltfläche können Sie die Daten der statistischen Auswertung in eine CSV-Datei exportieren, um evtl. die Daten in anderen Programmen weiterzuverarbeiten.

      "Zeilenkopf","Abweisungen"
      "PSVBSCUSTO-IN-SW-IN-1F",18
      "PSDEVCUST-_ALL-SW-WI-1F",3
      "PSPROF-STL-SW-WI-1D",3
      "PDSTD-_ALL-SW-WI-1F",2
      "ECATDEVPRT-_ALL-SW-WI-1F",1
      "PSGEO-CAT4-SW-UX-1D",1