Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
[Common] stlMaxTriangleCount
Bei einem Abbruch des Geometrie-Imports werden Informationen im Nachrichtenfenster ausgegeben. Sollte der Abbruch aufgrund einer zu hohen Anzahl an "Triangles" abgebrochen worden sein, können Sie hier die erlaubte maximale Anzahl einstellen.
Auch die Subassembly-Struktur kann ans CAD-System übergeben werden.
Setzen Sie hierzu
in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/partsol.cfg
den Wert
im Schlüssel ExportSubAssemblyStructure
auf
"true".
[COMMON] ExportSubAssemblyStructure=true
Das Feature steht für alle CAD-Schnittstellen zur Verfügung.
Die folgende Abbildung zeigt ein Baugruppe mit Unterbaugruppe in PARTdataManager.
Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Baugruppenstruktur beispielhaft in Solidworks, einmal ohne und einmal mit Unterbaugruppe.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.1.6.7.19. partsol.cfg | Zum Anfang | 1.1.6.7.19.2. Block [PARTdataManager] - Globale Einstellungen für PARTdataManager |