powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.5.1.10. Key "PipingConnPoint" - NX Routing Funktion

In NX werden Einpassungsanschlüsse durch kleine Pfeile, die die Flussrichtung anzeigen, dargestellt. Ab V9.07 kann diese Darstellung aus den PARTsolutions Anfügepunkten generiert werden.

PSOL Anfügepunkte -> NX Einpassungsanschlüsse

PSOL Anfügepunkte -> NX Einpassungsanschlüsse

Lizenz:

Um die NX Routing-Funktion mit PARTsolutions nutzen zu können, muss eine "NX Routing Electrical" Lizenz verfügbar sein.

Aktivierung:

Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/ifugnx.cfg -> Block [CreationOptions(is3d):include(CreationOptions)] -> Schlüssel PipingConnPoint

Setzen Sie den Wert auf 1.

PipingConnPoint=1

Mit aktiviertem Schlüssel wird beim Export an jedem Anfügepunkt ein "Fitting Point Feature" generiert.

Die Flussrichtung ergibt sich aus der Z-Achse des Anfügepunktes.

Die Einpassungsanschlüsse werden auf Layer 32 generiert und sind standardmäßig sichtbar (entsprechend der Einstellung in ifugnx.cfg -> Schlüssel layer_11 -> Wert ports:32:2).