powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.7.4.5. Dialogbereich "Verbundene Server"

Im Dialogbereich Verbundene Server erstellen Sie einen Master-Backup-Verbund. Die Verwendung eines Backup-Servers ist immer zu empfehlen, um bei einem Ausfall des Master-Servers weiter arbeiten zu können. Im Backupmodus ist dies bis zu 12 Stunden möglich. Noch sicherer ist es, drei V9-FLM-Server einzusetzen. So kann man, solange 2 von 3 verfügbar sind, unbegrenzt arbeiten.

[Hinweis] Hinweis

Zuallererst sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Lizenzdatei besitzen, in der alle benötigten Server eingetragen sind.

Im Folgenden ist die Vorgehensweise detailliert beschrieben:

Damit Sie den FLM-Server administrieren können, müssen Sie sich zuerst mit ihm verbinden. Ohne Verbindung sind alle Registerseiten inaktiv.

Verbundene Server

Verbundene Server

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.

-> Es öffnet sich das Dialogfenster Verbindung mit FLM-Server herstellen....

Verbundene Server

Verbundene Server

Wählen Sie eine der drei folgenden Optionen:

  • Server aus lokaler Konfiguration übernehmen

    Es wird derjenige Server ausgewählt, der auch unter Kategorie Clients -> Registerseite Allgemein -> Dialogbereich Floating ausgewählt ist. Bestätigen Sie mit OK.

  • Bestehenden Lizenzserver konfigurieren

    Es werden alle im Netz gefundenen FLM-Lizenzserver aufgelistet. Markieren Sie den gewünschten Lizenzserver und bestätigen Sie mit OK.

  • Neu installierten Lizenzserver konfigurieren

    Es werden neu aufgesetzte Lizenzserver angezeigt (mit PASSIVE, PASSIVE), die noch nicht konfiguriert sind (noch nicht als Master oder Backup definiert wurden). Markieren Sie den gewünschten Lizenzserver und bestätigen Sie mit OK.

    Erst nachdem eine Lizenzdatei eingespielt wurde und auf Speichern... geklickt wurde, wechselt die Anzeige auf MASTER, bzw. BACKUP.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Server Typ, "Master" oder "Backup", ist in der Lizenz-Datei definiert.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, sind alle Registerseiten aktiviert und Sie können Einstellungen vornehmen. Per Default ist die Registerseite Lizenzen ausgewählt. Sofern Lizenzen bereits eingespielt wurden, werden diese angezeigt.

Die einzelnen Spalten zeigen Informationen zu Name, Typ (Master oder Passive), Rolle (Master oder Backup), Status, Version (8.1 oder >=9.03) und Hostid (alle gültigen sind mit "/" separiert aufgeführt).

Die Schaltflächen Trennen, Speichern... Backup hinzufügen..., Backup entfernen und Serververbund auflösen sind nun ebenfalls aktiviert.

Verbundene Server

Verbundene Server

  • Speichern...

    Um irgendwelche Änderungen, die Sie auf den Registerseiten vorgenommen haben, zu übernehmen, müssen Sie die Schaltfläche Speichern... klicken (nicht das Icon oben).

  • Trennen

    Mittels Trennen wird der verbundene Server getrennt und nicht mehr angezeigt.

  • Backup hinzufügen...

    Die Vorauswahl nach Backup hinzufügen... ist immer Neu installierten Lizenzserver konfigurieren.

    Bestätigen Sie mit OK.

    Solange noch nicht gespeichert wurde oder der Lizenzserver nicht in der Lizenzdatei als Backupserver eingetragen ist, wird der Backupserver als PASSIVE angezeigt, ansonsten als BACKUP.

    Beispiel: MASTER bereits gespeichert und BACKUP zwar bereits zugefügt, aber noch nicht gespeichert

    Beispiel: MASTER bereits gespeichert und BACKUP zwar bereits zugefügt, aber noch nicht gespeichert

  • Backup entfernen

  • Serververbund auflösen

    Mit Klick auf Serververbund auflösen erscheint eine Warnung. Wenn Sie mit Ja bestätigen, werden alle lokalen Lizenz-Dateien gelöscht und die Server erscheinen wieder als PASSIVE. Somit haben Sie die Möglichkeit, die Konfiguration erneut zu beginnen.