powered by CADENAS

Manual

Manual

5.11.1.6. Anzuzeigende Spalten - plinkgroups.cfg -> Block [Role_name] -> Key "VARSUSED / VARSHIDDEN"

[Hinweis] Hinweis

Die Einstellung ist rollenabhängig. Sie können also bei Bedarf die Spaltenanzeige für jede Rolle anders konfigurieren.

Die Einstellung betrifft PARTdataManager.

Anzuzeigende Spalten

Setting in configuration file $CADENAS_SETUP/plinkgroups.cfg:

Block [<variable name>], key VARSUSED

Enter all columns to be displayed as value in the form of a comma separated list.

Example:

[Role_name]
VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE,REQUESTED_STATE,PRICE4
VARSHIDDEN=REQUESTED_STATE

Setting in PARTadmin -> category Rollen -> Allgemein tab -> Anzuzeigende Spalten

Enter all columns to be displayed in PARTdataManager separated by comma.

[Hinweis] Hinweis

The here defined sequence of the columns is exactly according to the column sequence in PARTdataManager and thus role-oriented.

Nicht anzuzeigende Spalten

Nicht anzuzeigende Spalten sind ebenfalls kommasepariert aufzulisten.

[Hinweis] Hinweis

Diese Einstellung muss dann benutzt werden, wenn Werte aus Spalten zwar exportiert/benutzt werden sollen oder in irgendwelchen Bedingungen benutzt werden, aber die Spalten nicht angezeigt werden sollen.

Beispiel:

Configuration file:

You have formulated the following as Exportbedingung:

EXPORTRESTRICTION=((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(ACTIVE_STATE.EQ.1))

But you do not want to display the "ACTIVE_STATE" column.

[Role_name]
VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE
VARSHIDDEN=ACTIVE_STATE

I.e., only parts, which have an ERP_PDM_NUMBER and furthermore which "Active status" is set on "Released" are allowed to be exported.

"ACTIVE_STATE" must be inserted under Anzuzeigende Spalten AND Nicht anzuzeigende Spalten. When one would leave out the "ACTIVE_STATE" declaration the export condition wouldn't work.

Spaltenreihenfolge im PARTdataManager

  • Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten

    Die Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten im PARTdataManager entspricht genau der Position in der Auflistung unter PARTadmin -> category Rollen -> Allgemein tab -> Anzuzeigende Spalten.

  • Spaltenreihenfolge der Geometriespalten im Verhältnis zu den ERP-Spalten

    Standardmäßig werden die ERP-Spalten vor den Geometriespalten angezeigt.

    Im Fall, dass einige ERP-Spalten vorne und andere hinten angezeigt werden sollen - in anderen Worten, die Geometriespalten irgendwo in der Mitte, dann benutzen Sie bitte folgende Syntax:

    ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME, ... ,DESCRIPTION

    An der Position von "..." werden die Geometriespalten angezeigt.

  • Spaltenreihenfolge der Geometriespalten untereinander

    Sie können sogar die Reihenfolge der Geometriespalten untereinander anpassen (Projekt-bezogen). Siehe Abschnitt 5.21.7.7.3, „Spaltensortierung der Geometrie-Spalten im PARTdataManager“.

Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager

Informationen zur Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager finden Sie unter Abschnitt 5.21.4.3.2.1.4, „Spaltenanzeige konfigurieren“.