Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3.3.12.4. Konfiguration
3.3.12.4.2. Windchill:
Beliebige Zusatzdateien in den Workspace auschecken (9.04 SP1)
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Es können neben dem eigentlichen Dokument beliebige Zusatzdateien (also nicht nur Zeichnungen), welche sich im PDM befinden, in den Workspace heruntergeladen werden.[55]
Der Dateiname muss bekannt sein.
Wenn mehr als eine Datei heruntergeladen werden soll, kann der Aufruf unter Verwendung des Chaincalling Mechanismus beliebig oft wiederholt werden.
Das folgende
Beispiel zeigt den Aufruf in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/ifproepdmlink.cfg
im Grundsatz.
PdmOnCheckout=meta_plm.startChainCall().chainCall( getObject("pdm.ManagerService")
.getActiveIfaceModule().CheckoutView(para.item(0)) , 1 , 1)
.chainCall( plmstart.getActiveIfaceItem().getGlobVar("wind")
.ServerObjectsCheckout("0000000334.DRW", 0, NOTHING) , 1, 0).finish()
Die Zeile bewirkt, dass zusätzlich zum eigentlich ausgecheckten Teil die Datei 0000000334.DRW heruntergeladen wird.
Im konkreten Anwendungsfall muss "0000000334.DRW" entweder durch den Aufruf eines Custom Skripts, welches den Namen zurückliefert oder durch einen anderen Konfigurationsdatei-Schlüssel (oder ähnliches) ersetzt werden. Die genaue Umsetzung bleibt dem Consulting überlassen.
Beispielsweise könnte zu jedem Teil XYZ.prt auch ein XYZ.drw vorhanden sein. In diesem Fall würde das Skript für die herunterzuladende Datei .drw den identischen Namen des Dokuments .prt zurückliefern.
Weitere Informationen zur Schnittstelle finden Sie unter Abschnitt 3.3.12, „Windchill PDMLink - ProE/Creo“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.12.4.1. Allgemein | Zum Anfang | 3.3.12.4.3. Attributemapping |