powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.11.1. Wie funktioniert die Vault Kopplung?

Struktureller Überblick zur CAD-PARTsolutions-PLM Kopplung

Struktureller Überblick zur CAD-PARTsolutions-PLM Kopplung

Beim Bauteilexport aus PARTsolutions an Autodesk Inventor wird gleichzeitig eine Anfrage an das PDM (Vault) gestellt: Ist das betreffende Teil schon in der Datenbank angelegt oder nicht?

  • Falls ja, wird das Teil aus dem PDM ausgelesen und auf den lokalen Rechner in das Inventor Working-Dir kopiert (Vault Operation „DownloadFile“). Diese lokale Kopie wird nun an das CAD weitergeleitet.

  • Falls nein, wird im PARTsolutions Teilepool das entsprechende Teil erzeugt. Nach dieser Generierung wird es in VAULT „eingecheckt“.

Das Vault Interface wurde unter Verwendung der Apache AXIS 1.3 JAX-RPC Implementierung realisiert. Technisch betrachtet ergibt sich folgende Gesamtarchitektur:

Alle Anfragen erfolgen direkt an den Autodesk Data Management Server. Ein installierter Vault Client ist prinzipiell nicht nötig. Die nötige Infrastruktur (CADENAS vbs, Java VM) ist fester Bestandteil von PARTsolutions und betriebssystemunabhängig verfügbar.