powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.1.9. Makros einsetzen

Sie können unter einem Makronamen eine Folge von Anweisungen oder Deklarationen zusammenfassen, um diese (anstelle der Einzelanweisungen) mit nur einem einfachen Aufruf ausführen zu können.

Beispiel aus $CADENAS_SETUP/ifnxteamcenter.cfg:

Makro zur Verschlüsselung des Teilenamens:

_ENCODE_PARTNAME=Application.GetObject("iface.teamcenter").EncodePartName

Anstatt "Application.GetObject("iface.teamcenter").EncodePartName" zu benutzen, können Sie dann auch einfach "zb _ENCODE_PARTNAME" ausführen.

Ausschnitt aus $CADENAS_SETUP/ifacecommon.cfg:

[Macros]
_CALCNAME=GetObject("iface.calcnameservice")
_FORMAT_DOC=GetObject("iface.calcnameservice").start("DOC").Format
_FORMAT_0=GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format
_METAOBJ=GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj()
_METAOBJ_ROOT=GetObject("iface.metaoptionservice").GetRoot()
; Macro to decrypt a password.
_DECRYPT_PW=getObject("iface.passwordService").decryptPassword
; Macro to start a ChainCall
_START_CHAINCALL=meta_plm.startChainCall().chainCall
; Maco to get the active iface module
_ACTIVE_IF_MODULE=getObject("pdm.ManagerService").getActiveIfaceModule()
; Macro to get the active iface item (InterfaceInfoC)
_ACTIVE_IFACE_ITEM=GetObject("pdm.ManagerService").GetActiveIfaceItem()
; Macro to get the current CAD name
_CURRENT_CAD_NAME=GetObject("pdm.ManagerService").GetActiveIfaceItem().getCurrentCadname()
;Macro to get the TeamcenterHookService object.
_TC_HOOK_SERVICE=teamcenter_public_api.getTeamcenterPublic().PDMHookservice("9.1")
;Macro to get the value of a specific Creationoption. Only works in CreationOptions !
_CREATION_OPTION(=context.getGlobalOption("CreationOptions",

Grundsätzlich empfiehlt sich die Deklaration von übergreifend benötigten Makros in ifacecommon.cfg, ansonsten in der jeweiligen speziellen Konfigurationsdatei.