powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.1.1. Vereinfachte Syntax

Für das Editieren der Schlüssel unter PARTadmin -> Kategorie -> PARTsolutions -> CAD-Integration (Modus "vereinfachte Darstellung") kommen Sie mit einfachen Syntaxkenntnissen aus. Meist ist bereits ein Vorgabewert eingetragen, den Sie nur anpassen müssen.

[Hinweis] Hinweis

Im Modus mit vereinfachter Darstellung[34] können Sie allerdings nur die Vorgabewerte ändern. Hinter dem Anzeigetext steht oft unsichtbar ein komplexer VB-Ausdruck.

Sofern in den folgenden Beispielen rote Markierungen bestehen, dann sind nur diese Teile des Ausdrucks änderbar.

Komplexere Änderungen nehmen Sie im Modus mit expandierter Schlüsseldarstellung vor.

Alle Möglichkeiten haben Sie unter PARTadmin -> Kategorie -> PARTsolutions -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cad name>.cfg. Siehe Abschnitt 2.1.2, „Benutzeroberfläche für Kategorie "Konfigurationsdateien"“.

  • Text kann auf zwei verschiedene Weisen angelegt sein:

    1. Text

      z.B. bei Pfadangaben:

      $CADENAS_DATA/pool/inventor

      oder bei der Angabe eines Präfix:

      CNS_
    2. ?"Text"

    Belassen Sie am besten die vorliegende Form.

  • Zahlen

    Einzelne Zahlenwerte sind in der Regel "pur" angegeben.

    Z.B. bei Wertebereichen (0/1)

  • Text und Zahlen gemischt

    default_dec_places=8

    Belassen Sie bei Änderungen einfach die vorliegende Form.

  • Attribute

    Attribute können auf verschiedene Weise angelegt sein:

    1. Einzelne Konstante "pur"

      NB

      [Hinweis] Hinweis

      Diese Art der Anzeige von Varianten steht nur beim Attributmapping zur Verfügung. Sie können den Vorgabewert auf eine beliebige andere Konstante ändern.

    2. Konstante eingebettet in Code

      <ATTR(NB)>

      [Hinweis] Hinweis

      Sie können die rot markierte Konstante ändern. Belassen Sie den übrigen Anzeigetext.

    3. Wenn in einem Attribut mehrere Konstanten angegeben sind, insbesondere bei der Verknüpfung mit Text, ist die Form diese:

      <ATTR(NN)> - <ATTR(NT)>

      [Hinweis] Hinweis

      Sie können die rot markierten Konstanten ändern oder den Text außerhalb der spitzen Klammern. Belassen Sie den übrigen Anzeigetext.

[Hinweis] Hinweis

Welche Konstanten generell zur Verfügung stehen, finden Sie unter Abschnitt 7.1, „Konstanten, Funktionen, Operatoren, math. Ausdrücke“.

[Hinweis] Hinweis

Änderungen, die über das oben Beschriebene hinausgehen, nehmen Sie im expandierten Modus (siehe Abschnitt 2.1.1.3, „Modus: "Vereinfacht" oder "Expandiert"“) oder unter PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien (siehe Abschnitt 2.1.2, „Benutzeroberfläche für Kategorie "Konfigurationsdateien"“) vor.



[34] Hinweise zum Modus mit vereinfachter oder expandierter Darstellung des Schlüssels finden Sie unter Abschnitt 2.1.1.3, „Modus: "Vereinfacht" oder "Expandiert"“.