powered by CADENAS

Manual

Manual

5.15.2. Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Update Manager

5.15.2.1. Katalogupdate - Beispiel 1
5.15.2.1.1. Vorbereitungen
5.15.2.1.2. Katalogupdate - Herunterladen
5.15.2.1.3. Zuordnung / Freigabe – Überblick zur Vorgehensweise
5.15.2.1.4. PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren
5.15.2.1.5. PARTlinkManager - Wichtige Hinweise zur Vorgehensweise
5.15.2.1.6. Update Manager - Zuordnung von Projekten und LinkDB-Datensätzen
5.15.2.1.6.1. Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen
5.15.2.1.6.1.1. project.prj zuordnen (Normbezeichnung angepasst)
5.15.2.1.6.1.2. project2.prj zuordnen (Verzeichnis geändert)
5.15.2.1.6.1.3. project4.prj zuordnen (Verzeichnis geändert und Normbezeichnung angepasst)
5.15.2.1.6.2. Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen
5.15.2.1.6.2.1. project3.prj zuordnen (Projekt und Normnummer umbenannt)
5.15.2.1.6.2.2. project5.prj zuordnen (Projekt und Normnummer umbenannt und Normbezeichnung angepasst)
5.15.2.1.6.2.3. project6.prj und project7.prj zuordnen
5.15.2.1.6.3. Abschließende Überprüfung
5.15.2.2. Katalogupdate - Beispiel 2
5.15.2.2.1. Vorbereitung
5.15.2.2.2. Status nach Update auf Bikecompany V2 und vor Bearbeitung mit Update Manager
5.15.2.2.3. Bearbeitung im Update Manager
5.15.2.3. Update-Version installieren
5.15.2.3.1. Update ohne Verbindung zur LinkDB
5.15.2.3.2. Versionsnummern korrigieren
5.15.2.3.3. Strukturtabelle aktualisieren
5.15.2.4. Benutzeroberfläche des Update Managers
5.15.2.4.1. Symbole im Dialogbereich Kataloge
5.15.2.4.2. Symbole im Dialogbereich Zeilenzuordnung
5.15.2.5. Funktionalität
5.15.2.5.1. Active State und Requested State
5.15.2.5.2. Änderung der Normbezeichnung
5.15.2.5.3. Datensatz verschoben
5.15.2.5.4. Keine Entsprechung zum alten Datensatz gefunden
5.15.2.5.5. Zuordnung Zeilen-übergreifend vornehmen
5.15.2.6. Hintergrundinformationen

[Hinweis] Hinweis

Bislang musste ein Kunden-Administrator bei jedem Katalog-Update mit dem Update Manager ein Mapping für LinkDB-Datensätze durchführen, wenn Projekte oder Variablen geändert worden waren.

Um die Kundenseite zu entlasten, werden mit V10 für die Katalog-Installation Mapping-Informationen direkt in die CIP-Datei mit aufgenommen, welche im SVN-Katalogstand geführt werden. Das heißt, die Aufgabe des Mappens wird nun von der Katalogmodellierung übernommen und muss nur noch in Ausnahmefällen auf Kundenseite durchgeführt werden.

Siehe hierzu unter Abschnitt 6.9, „ERP-Mapping hinzufügen... / ERP-Mapping bearbeiten...“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.

Wozu wird der Update Manager eingesetzt?

Bei einer ERP-Kopplung sind Datensätze in der LinkDB einer bestimmten Projektzeile (Projektpfad + LineID) zugeordnet.

Bei Katalogupdates kann es vorkommen, dass aufgrund von Änderungen nicht alle LinkDB-Verknüpfungen für jedes Produkt gefunden werden.

Gründe für Katalogänderungen können sein:

  • Produktänderungen

    • Produkte wurden aus dem Sortiment genommen

    • Produkte wurden ersetzt

    • Ergänzung der Produktwerte

    • Neue Produkte sind hinzugekommen

  • Wartung

    • Modellierungsfehler

    • Anpassungen der Bezeichnungen & Namen

    • Strukturänderungen

    • Korrektur Tabellenwerte

Beim PARTadmin Katalogupdate wird nachgefragt, ob man den Katalog vor der Installation auf evtl. Konflikte in der LinkDB testen möchte. Diese können dann im Update Manager durch Neu-Zuweisung behoben werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche Ja - Kataloge prüfen erscheint das Dialogfenster CIP Installation mit der Registerseite Protokoll. Hier erhalten Sie eine Übersicht, wieviele Datensätze erfolgreich automatisch zugeordnet werden können, wieviele Datensätze zu überprüfen sind und wieviele nicht automatisch zugeordnet werden können.

Auf den Registerseiten ERP Status und PLM Status sehen Sie Details zum Projektpfad und zur Normbezeichnung.

Sie können nun entscheiden, ob Sie installieren möchten. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Markierte Kataloge installieren.

Nach der Installation erscheint noch einmal der Hinweis, dass die Zuweisungsprobleme im Update Manager zu beheben sind.

Um Zuordnungen zu korrigieren, rufen Sie im PARTlinkManager über das Extras Menü den Update Manager auf.

Sie haben alle Variablen mit Werten und die Tabelle im Blick.

Der Status für ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE wird bei Korrekturen automatisch neu gesetzt und verschiedene Funktionen erlauben eine schnelle Bearbeitung der fraglichen Verknüpfungen.

Es folgen zwei Beispiele:

  • Katalogupdate - Beispiel 1

    Beispiel 1 ist ein "Worst case" Szenario. Es enthält zur Veranschaulichung nur alle möglichen Änderungsfälle - keine "normalen", "guten" Projekte.

    [Tipp] Tipp

    Wenn Sie mit minimalem Aufwand das Wichtigste zum Thema mitnehmen möchten, dann sehen Sie sich Beispiel 1 an. Idealerweise vollziehen Sie es mit den beiliegenden Beispielkatalogen nach.

  • Katalogupdate - Beispiel 2

    Beispiel 2 enthält etwas ausführlichere Erläuterungen als Beispiel 1, allerdings nicht alle möglichen Änderungsfälle.

In den danach folgenden Abschnitten finden Sie alle Details.