powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.3.3.1.5. PARTupdate - Benachrichtigung

PARTupdate macht Sie automatisiert auf Katalogupdates aufmerksam.

PARTupdate Kurzinfo

PARTupdate Kurzinfo

Installation

Voraussetzung für die Benachrichtigung ist, dass Sie den Benachrichtigungs-Assistent installiert haben. Dazu bestehen folgende Möglichkeiten:

  • Während der PARTsolutions-Installation auf der Dialogseite PARTupdate automatisch mit Windows starten?. (Siehe Abb. rechts. Aktivieren Sie das Auswahlkästchen.)

  • Später via Startmenü (Start -> Alle Programme -> CADENAS -> PARTsolutions -> PARTupdate).

Am Ende der Installation startet automatisch der PARTupdate Einstellungsassistent.

PARTupdate automatisch mit Windows starten?

PARTupdate automatisch mit Windows starten?

PARTupdate Einstellungsassistent

Geben Sie bitte an, ob und in welchen Abständen nach Updates gesucht werden soll.

Automatisierte Katalogupdate-Benachrichtigung

Automatisierte Katalogupdate-Benachrichtigung

Geben Sie bitte an, über welche Downloads Sie informiert werden möchten.

Katalogupdate-Benachrichtigung

Katalogupdate-Benachrichtigung

Läuft Ihre Verbindung über einen Proxy? Wenn Sie diesen noch nicht eingestellt haben, dann können Sie das jetzt erledigen.

Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen

Auf der letzten Dialogseite werden die Verbindungseinstellungen getestet und das Ergebnis angezeigt.

Ergebnisse

Ergebnisse

Nach erfolgreicher Installation wird in der Windows-Taskleiste das PARTupdate Icon angezeigt:

  • Ohne Ausrufezeichen: Aktuell sind keine Updates vorhanden.

  • Mit Ausrufezeichen: Es sind Updates vorhanden.

Aufruf

Sofern Sie im PARTupdate Einstellungsassistent die Option PARTupdate automatisch mit Windows starten. aktiviert haben, entfällt ein weiterer Aufruf. Das PARTupdate Icon wird grundsätzlich in der Windows Taskleiste angezeigt.

Ansonsten rufen Sie den PARTupdate-Benachrichtigungs-Assistent auf über Start -> Alle Programme -> CADENAS -> PARTsolutions -> PARTupdate.

Aktionen

Per Kontextmenübefehl auf dem Icon können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Kontextmenübefehle

Kontextmenübefehle

  • Auf Updates prüfen

    Nach der Prüfung (dauert einen kleinen Moment) wird die Kurzinfo eingeblendet (wie bei Doppelklicken des Symbols).

  • Updateassistenten starten

    PARTadmin wird mit der Kategorie Katalogaktualisierung gestartet.

  • Einstellungen

    Über Einstellungen öffnet sich der PARTupdate Einstellungsassistent (siehe oben).

  • Beenden

    Mit Beenden wird der Assistent abgeschaltet. --> Das Symbol verschwindet.

    Sie können den PARTupdate-Benachrichtigungs-Assistent jederzeit wieder über Start -> Alle Programme -> CADENAS -> PARTsolutions -> PARTupdate aufrufen.

Über Links in der Benachrichtigung können folgende Aktionen ausgeführt werden:

PARTupdate Benachrichtigung

PARTupdate Benachrichtigung

  • Klicken Sie hier für Details.

    --> Es werden die verfügbaren Kataloge angezeigt.

    Bei Klick auf Zur Auswahl für Download öffnet sich PARTadmin mit der Kategorie Katalogaktualisierung.

    PARTsolutions - Verfügbare Kataloge

    PARTsolutions - Verfügbare Kataloge

  • Klicken Sie hier, um Kataloge zum Herunterladen auszuwählen.

    Mit Klick auf diese Option öffnet sich gleich PARTadmin mit der Kategorie Katalogaktualisierung.

    Detaillierte Informationen zur Katalogaktualisierung finden Sie unter Abschnitt 1.1.3.3, „Katalogaktualisierung“.