Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In der
Konfigurationsdatei material_assign.cfg
stellen
Sie ein, welche Werkstoffe im PARTdataManager im
Dialogfenster Neue Ident-Nummer
angezeigt werden sollen.
Bei der Teileübergabe an das CAD-System wird das PARTsolutions-Material auf das CAD-System-Material gemappt, sodass im CAD die physikalischen Eigenschaften berechnet werden können.
Informationen zur Übergabe des Materialattributes ans CAD finden Sie unter Abschnitt 2.2.5, „Materialmapping“.
Informationen zur Aufnahme des Materials in den Dateinamen finden Sie unter Abschnitt 2.2.2.2, „Dateiname: Generierungsoptionen einstellen (Schlüssel "FileName")“. Per Default wird eine vorhandene Materialinformation in den Dateinamen aufgenommen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.1.6.7.13. material.cfg (ohne ERP-Kopplung) | Zum Anfang | 1.1.6.7.15. nightupdate.cfg |