powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.2.3.1. Dateiname bei Weiterverwendung des V8.1-Pools

Der Dateiname soll wie in der Version 8.1 lauten. Dies ermöglicht, ein bereits früher erzeugtes Bauteil, welches im V8.1-Pool liegt, von dort erneut zu verwenden.

[Wichtig] Wichtig

Hierzu muss mit den V9/V10-Einstellungsmethoden sichergestellt werden, dass der Dateiname gleich lautet wie unter V8.1.

Der Dateiname wird über den Schlüssel FileName eingestellt.

Orientieren Sie sich hierbei an den Beispielen unter Abschnitt 2.2.2.2, „Dateiname: Generierungsoptionen einstellen (Schlüssel "FileName")“.

Beispiel anhand Inventor:

Mit der Standard-Einstellung in V8.1 wurde der Dateiname mit Unterstrichen erzeugt.

Zylinderschraube_ISO_4762_M20x90.ipt

V10 - Standardeinstellung

Schlüssel FileName:

FileName(isCreaOptNotSet,is3dpart)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).
Format("<GENNAME><MATERIAL(_)>").toFileName("_").add(".ipt").value()

FileName(isCreaOptNotSet,is3dasm)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).
Format("<GENNAME><MATERIAL(_)>").toFileName("_").add(".iam").value()

Ergebnis:

Zylinderschraube ISO 4762 M20x90.ipt

V10 - angepasste Einstellung

Schlüssel FileName:

FileName(isCreaOptNotSet,is3dpart)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).
Format("<GENNAME><MATERIAL(_)>").alnum("_").add(".ipt").value()

FileName(isCreaOptNotSet,is3dasm)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).
Format("<GENNAME><MATERIAL(_)>").alnum("_").add(".iam").value()

Ergebnis:

Zylinderschraube_ISO_4762_M20x90.ipt

Von der Standard-Einstellung in V9 ausgehend, müssen Sie toFileName("_") gegen alnum("_") ersetzen, um den Dateinamen weiterhin wie unter V8.1 zu erzeugen.