powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.5.2. Materialmapping mit ERP-Integration

Bei PARTsolutions mit ERP-Integration wird das Material standardmäßig in der Spalte MAT_NAME angezeigt, bzw. ausgewählt.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Zusammenhänge:

  • Vorbereitungen

    Konfigurationsdateien bezüglich PARTsolutions

    Links: $CADENAS_SETUP/material_assign.cfg - Rechts: $CADENAS_SETUP/material_assign.def

    Links: $CADENAS_SETUP/material_assign.cfg - Rechts: $CADENAS_SETUP/material_assign.def

    1. $CADENAS_SETUP/material_assign.cfg

      Die im Dialogfenster Neue Ident-Nummer auswählbaren PARTsolutions-Materialien sind in der Konfigurationsdatei material_assign.cfg hinterlegt.

      Sie können jederzeit bei Bedarf entsprechend der vorgegebenen Struktur auch eigene Materialien hinzufügen.

      Die Blöcke definieren, für welche Kataloge/Verzeichnisse/Unterverzeichnisse/Projekte, die Angabe gilt.

      Legen Sie gegebenenfalls eigene Blöcke an.

      Fügen Sie Ihre eigenen Materialien mit fortlaufender Nummer ein.

    2. $CADENAS_SETUP/material_assign.def

      Die Datei enthält die Übersetzungsbegriffe der Materialien.

      [Wichtig] Wichtig

      Der Blockname in material_assign.def ist identisch mit dem Begriff dieses Materials aus der material_assign.cfg.

      Bei der Auswahl im Dialogfenster Neue Ident-Nummer wird der Übersetzungsbegriff angezeigt.

      In der Sachmerkmalstabelle wird der unübersetzte Begriff angezeigt.

      Im CAD wird ebenfalls der unübersetzte Begriff angezeigt.

  • Sofern das ans CAD zu exportierende Teil im PARTdataManager noch keine ERP_PDM_NUMBER und kein Material besitzt, öffnen Sie mit Klick auf Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen in der ERP-Werkzeugleiste das Dialogfenster Neue Ident-Nummer. Im Listenfeld unter Material werden die Werte aus material_assign.cfg, bzw. die übersetzten Werte aus material_assign.def angezeigt.

  • Konfigurationsdateien bezüglich CAD-System (hier beispielhaft für Inventor)

    Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten PARTsolutions-Materialien korrekt auf die entsprechenden CAD-System-Materialien gemappt sind.

    1. $CADENAS_SETUP/if<cadname>.cfg

      • Öffnen Sie die spezifische Konfigurationsdatei Ihres CAD-Systems im Texteditor.

        Im Block [MatMap] wird der PARTsolutions-Materialname (links des Ist-Gleich-Zeichens) mit dem CAD-Materialnamen (rechts des Ist-Gleich-Zeichens) verknüpft.

        [Wichtig] Wichtig

        Der PARTsolutions-Materialname ist der unübersetzte Begriff aus material_assign.cfg.

        [MatMap]-Bearbeitung im Texteditor

        [MatMap]-Bearbeitung im Texteditor

      • Oder führen Sie die Einstellungen alternativ in PARTadmin durch.

        Öffnen Sie die spezifische Konfigurationsdatei Ihres CAD-Systems und dort den Block [MatMap].

        [MatMap]-Bearbeitung in PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien: Schlüsselname ist der PARTsolutions-Materialname, Schlüsselwert der CAD-System-Materialname.

        [MatMap]-Bearbeitung in PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien: Schlüsselname ist der PARTsolutions-Materialname, Schlüsselwert der CAD-System-Materialname.

    2. Ermitteln Sie, wie die Materialnamen in Ihrem CAD-System lauten.

      Beispiel anhand Inventor:

      Öffnen Sie "Public Documents \ AutoDesk \ Inventor \ Design Data – MaterialMapping.xml".

      Dies ist die Inventor XML-Datei mit allen in Inventor verfügbaren Materialien. Hier finden Sie den internen Inventor-Materialnamen, den Sie in $CADENAS_SETUP/ifadeskinv.cfg im Block [MatMap] eintragen müssen. Der interne Name ist direkt als solcher gekennzeichnet:

      <Style InternalName= „<NUMBER>:<MATERIALNAME> “

      Alternativ können Sie ein Teil nach Inventor exportieren, dort dann die iProperties aufrufen, und hier auf der Registerseite „Physikalisch“ nachsehen, welche Materialien im Listenfeld vorhanden sind und sich die genaue Bezeichnung dort holen.

  • Physikalische Eigenschaften in PARTdataManager nachsehen

    PARTdataManager -> Extras Menü -> Physikalische Eigenschaften des Bauteils

    Sofern Sie in der Konfigurationsdatei material.cfg (NICHT material_assign.cfg) zu den Materialien die gewünschten Dichtewerte hinterlegt haben, werden im PARTdataManager die physikalischen Eigenschaften unter Physikalische Eigenschaften des Bauteils korrekt berechnet. Wählen Sie im Listenfeld das gewünschte Material aus.

  • Materialattribut im CAD-System

    Beispiel anhand Inventor: Inventor iProperties -> Registerseite "Benutzerdefiniert"

    Die folgende Abbildung zeigt unter MAT_NAME den unübersetzten Materialnamen.

    Inventor iProperties -> Registerseite "Benutzerdefiniert" -> MAT_NAME

    Inventor iProperties -> Registerseite "Benutzerdefiniert" -> MAT_NAME

  • Physikalische Eigenschaften des übergebenen Bauteils im CAD-System

    Beispiel anhand Inventor: Inventor iProperties –> Registerseite "Physikalisch"

    Die folgende Abbildung zeigt, dass das PARTsolutions-Material korrekt auf das Inventor-Material gemappt wurde und die Masse anhand der Materialwerte aus Inventor berechnet wurde.

    Inventor iProperties -> Registerseite "Physikalisch"

    Inventor iProperties -> Registerseite "Physikalisch"