powered by CADENAS

Manual

Manual

2.1.1.3. Modus: "Vereinfacht" oder "Expandiert"

Bei manchen Schlüsseln gibt es zwei verschiedene Modi für die Anzeige von Schlüsselwerten.

Wenn Sie auf dem Wertenamen einen Rechtsklick machen, wird entweder Expandieren oder Vereinfachen angezeigt. Mit diesen beiden Befehlen wechseln Sie bei Bedarf zwischen den Modi.

  • Einfach

    Sofern beide Modi möglich sind, wird per Default der einfache Modus angezeigt.

    Der Vorteil in diesem Modus liegt darin, dass nur die relevanten, änderbaren Anteile des Schlüssels angezeigt werden.

    So können Sie einzelne Werte wie beispielsweise eine Dateiendung oder eine Variable bestimmen.

    Modus: Einfach

    Modus: Einfach

    Beispiel:

    • <GENNAME><MATERIAL(_)>

      Soll das Material nicht im Dateinamen angezeigt werden, löschen Sie <MATERIAL(_)>.

    • .ipt

      Die Dateiendung sollte per Default bereits korrekt angezeigt werden, wäre aber gegebenenfalls hier einfach zu ändern.

  • Komplex

    Oft sind einzelne Parameter des Schlüsselwertes eingebunden in komplexe VB-Ausdrücke, sodass sehr komplexe Änderungen vorgenommen werden können. Allerdings sind hierzu genaue Kenntnisse der Syntax notwendig. Benutzen Sie für solche Änderungen den expandierten Modus.

    Modus: Expandiert

    Modus: Expandiert

    Beispiel:

    ?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("<GENNAME><MATERIAL(_)>")
    .toFileName("_").add(".ipt").value()

    Hier könnte z.B. die Dateiendung angepasst werden, die für den Dateinamen erlaubten Zeichen definiert werden, Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Genaue Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.4, „Variable Werte - Funktionen“.