powered by CADENAS

Manual

Manual

4.13.1.2.2. Importieren eins Projektes in die LINKDB – ERP-Nummer zuweisen

Öffnen Sie den Teilebaum über die Schaltfläche Baum ein-/ausschalten.

Importieren Sie mittels sek. Maustaste ein Projekt oder auch ganze Ordner in die LINKDB.

[Achtung] Achtung

Sie könnten ohne genaue Kenntnis des Inhaltes eines Verzeichnisses ungewollt eine sehr große Menge an Datensätzen importieren.

Dieses Projekt in die Datenbank importieren:

In diesem Fall sind die geometrischen Daten als erstes vorhanden, aber noch keine ERP-Nummern vergeben.

ERP-Nummer zuweisen:

Importierte Datensätze sind in der LINKDB durch rote Farbe gekennzeichnet, da sie noch keine ERP-Nummer enthalten.

Datensatz markieren --> sek. Maustaste --> ERP-Nummern zuweisen

Entweder Sie geben die gewünschte ERP-Nummer in die leere Zeile ein,

oder Sie drücken die Schaltfläche Generieren, worauf ein Basiswert mit einer Variablen erscheint.

Frei wählbar sind:

  • beginnen bei

  • Schrittweite

  • Anzahl der Stellen

Beginn, Schrittweite und Anzahl der Stellen können Sie frei wählen.