powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.3.4. Katalogversionen

Werden Kataloge im Laufe der Zeit z.B. durch Updates erneuert, so werden die bereits bestehenden Katalogdaten nicht gelöscht (je nach Einstellung), sondern erhalten im Dateianhang eine Zeitstempel-Erweiterung, welche für die jeweilige Version des Kataloges steht.[6]

Anzahl der gespeicherten Versionen bestimmen

Sowohl bei der Online- wie bei der Offline-Installation können Sie die Anzahl der gespeicherten Versionen bestimmen. Die Einstellung erfolgt unter PARTadmin -> Katalogaktualisierung -> Online bzw. Offline -> Versionen.

Alle behalten

Es wird keine Katalogversion entfernt.

Optional und nicht unbedingt nötig.

Sie können auch beispielsweise “Anzahl Versionen >=2“ wählen.

Nur die neue Version behalten

Bis auf die aktuellste Katalogversion werden alle älteren entfernt.

Nicht empfohlen.

Anzahl von Versionen [2] (Default)

Wählen Sie sie selbst, wieviele Versionen sie behalten möchten. Sollten sie hier „1“ eingeben so erzielt das die gleiche Wirkung wie die Option Nur die neue Version behalten.

Achten Sie bitte darauf, dass der Wert auf 2 oder größer steht.

Insbesondere bei einem Update mit LinkDB-Anbindung ist dies dringend empfohlen.[a]

Originaldateien der aktuellen Version sichern

Aktivieren Sie diese Option, so erstellt die Indexverwaltung „Backupdateien“ der aktuellsten Katalogversion. Diese sind im Verzeichnisbaum durch die Erweiterung „original“ zu erkennen. Dies erweist sich dann als sinnvoll, wenn Sie mit eCATALOGsolutions Änderungen an den aktuellen Teilen vornehmen, den Ausgangsstand aber zur Sicherheit bewahren möchten.

[a] Beim Replizieren von CADENAS_DATA zwischen mehreren Standorten ist diese Einstellung erforderlich.

Ältere Versionen im PARTdataManager aufrufen

Standardmäßig wird im PARTdataManager immer die aktuellste Version angezeigt. Im Kontextmenü auf Projektebene können Sie allerdings auch die älteren Versionen in die Teileansicht oder in den Bauteilvergleich laden und so Tabelle und 3D-Ansicht prüfen.

PARTdataManager -> Kontextmenü von Projekten -> Versionen

PARTdataManager -> Kontextmenü von Projekten -> Versionen

Anzeige von Versionen auf Dateiebene

Auf Dateiebene sind alle Projektdateien mit Versionsnummer gespeichert.

Dateistruktur unter $CADENAS_DATA/23d-libs/...

Dateistruktur unter $CADENAS_DATA/23d-libs/...

Anzeige von Versionen im PARTlinkManager

In der Spalte PSOL Projekt werden die Versionen im PARTlinkManager angezeigt.[7]

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.16, „Katalogupdate mit ERP-Integration“.

Versionen bereinigen

Sie können nicht mehr benötigte Versionen später löschen.

Rufen Sie hierzu unter PARTadmin -> Indexverwaltung -> Kontextmenübefehl auf Katalogebene -> Versionen bereinigen auf. Siehe Abschnitt 1.3.4.4.3, „Versionen bereinigen“.

Beispiel

Sie hatten früher die Option Alle behalten gewählt. Rufen Sie nun den Dialog auf und wählen die Option Anzahl von Versionen. Schränken Sie auf die Anzahl der noch benötigten Versionen ein.

"Versionen bereinigen" aufrufen

"Versionen bereinigen" aufrufen

Dialogfenster "Versionen bereinigen"

Dialogfenster "Versionen bereinigen"

Katalogupdate mit ERP-Integration

Achten Sie bei einem Update mit LinkDB-Anbindung darauf, dass im Dialogbereich Versionen die Option Alle behalten oder Anzahl von Versionen >=2 (Default = 2) selektiert ist. Sie finden die Einstellungsoption sowohl bei der Offline-, als auch bei der Online-Variante.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.16, „Katalogupdate mit ERP-Integration“.



[6] Je höher die Zahl, desto neuer der Katalogstand.

[7] Nur relevant bei vorhandener ERP-Integration.