powered by CADENAS

Manual

Manual

4.12.2.1.6. Anzuzeigende Spalten - plinkgroups.cfg -> Block [Role_name] -> Key "VARSUSED / VARSHIDDEN"

[Hinweis] Hinweis

Die Einstellung ist rollenabhängig. Sie können also bei Bedarf die Spaltenanzeige für jede Rolle anders konfigurieren.

Die Einstellung betrifft PARTdataManager.

Anzuzeigende Spalten

Einstellung in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/plinkgroups.cfg:

Block [<Variablenname>], Schlüssel VARSUSED

Tragen Sie die Namen aller anzuzeigenden Spalten in Form einer kommaseparierten Liste ein.

Beispiel:

[Role_name]
VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE,REQUESTED_STATE,PRICE4
VARSHIDDEN=REQUESTED_STATE

Einstellung in PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Reiter Allgemein -> Anzuzeigende Spalten

Tragen Sie die Namen aller anzuzeigenden Spalten in Form einer kommaseparierten Liste ein.

[Hinweis] Hinweis

Die hier definierte Spaltenreihenfolge entspricht genau der Anzeige im PARTdataManager und ist somit rollenabhängig.

Nicht anzuzeigende Spalten

Nicht anzuzeigende Spalten sind ebenfalls kommasepariert aufzulisten.

[Hinweis] Hinweis

Diese Einstellung muss dann benutzt werden, wenn Werte aus Spalten zwar exportiert/benutzt werden sollen oder in irgendwelchen Bedingungen benutzt werden, aber die Spalten nicht angezeigt werden sollen.

Beispiel:

Konfigurationsdatei:

Sie habe folgende Exportbedingung eingetragen:

EXPORTRESTRICTION=((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(ACTIVE_STATE.EQ.1))

Aber Sie möchten Die Spalte "ACTIVE_STATE" nicht anzeigen.

[Role_name]
VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE
VARSHIDDEN=ACTIVE_STATE

D.h., nur Teile die eine ERP_PDM_NUMBER haben und außerdem in der Spalte "ACTIVE_STATE" den Eintrag "Freigegeben" haben, dürfen exportiert werden.

"ACTIVE_STATE" muss sowohl unter Anzuzeigende Spalten wie auch unter Nicht anzuzeigende Spalten eingetragen sein. Wenn man die "ACTIVE_STATE" Deklaration weglassen würde, dann würde der Export nicht funktionieren.

Spaltenreihenfolge im PARTdataManager

  • Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten

    Die Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten im PARTdataManager entspricht genau der Position in der Auflistung unter PARTadmin -> category Rollen -> Allgemein tab -> Anzuzeigende Spalten.

  • Spaltenreihenfolge der Geometriespalten im Verhältnis zu den ERP-Spalten

    Standardmäßig werden die ERP-Spalten vor den Geometriespalten angezeigt.

    Im Fall, dass einige ERP-Spalten vorne und andere hinten angezeigt werden sollen - in anderen Worten, die Geometriespalten irgendwo in der Mitte, dann benutzen Sie bitte folgende Syntax:

    ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME, ... ,DESCRIPTION

    An der Position von "..." werden die Geometriespalten angezeigt.

  • Spaltenreihenfolge der Geometriespalten untereinander

    Sie können sogar die Reihenfolge der Geometriespalten untereinander anpassen (Projekt-bezogen). Siehe Abschnitt 4.25.7.7.3, „Spaltensortierung der Geometrie-Spalten im PARTdataManager“.

Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager

Informationen zur Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager finden Sie unter Abschnitt 4.25.4.3.2.1.4, „Spaltenanzeige konfigurieren“.