powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.1. Wie kann ich ein CAD-Modell auswählen? (Übersicht)

Ablauf der Teileauswahl im Überblick:

Bauteil bestimmen über Produktkataloge und Katalogelemente

(Alternativ über verschiedene Suchemodi)

Beim CAD-Modell die Ausprägung bestimmen per Zeilenauswahl in Tabelle

Voransicht des CAD-Modells wird angezeigt

Variablenansicht, gegebenenfalls Wertebereichsfelder bestimmen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um zum gewünschten Bauteil zu gelangen:

  1. Wählen Sie den Katalog aus.[3]

    [Hinweis] Hinweis

    Klicken Sie beim Browsen durch die Verzeichnisebenen jeweils auf das Logo/Bild oder den Link.

    Mit Zurück gelangen Sie auf die nächst höhere Ebene.

    Mit Home gelangen Sie zur Katalogauswahl auf die oberste Ebene.

  2. Nachdem Sie einen Katalog gewählt haben, können Sie die Katalogsprache auswählen.

    [Hinweis] Hinweis

    Katalogsprache und Sprache für die Benutzeroberfläche können unterschiedlich eingestellt werden.

  3. Wählen Sie auf den Verzeichnisebenen solange Produktgruppen aus, bis eine konkrete Baugruppe oder ein konkretes Einzelteil spezifiziert ist.

  4. Wählen Sie eine Baugruppe bzw. ein Einzelteil aus.

  5. Sobald ein konkretes Teil bestimmt ist, werden unter Voransicht CAD MODELL eine 3D-Ansicht und Maßbilder geladen.

  6. Bestimmen Sie die Ausprägung des Bauteils, indem Sie in das Optionsfeld vor der gewünschten Zeile klicken.

    [Hinweis] Hinweis

    In der Tabellenansicht werden keine Wertebereichsfelder angezeigt.

    Sobald Sie sich in der Tabellenansicht befinden und eine Zeile selektiert ist, ist das Generieren des CAD-Modells möglich (nur sinnvoll, wenn nicht noch Wertebereichsfelder eingestellt werden müssen).

  7. Variablenansicht (Gegebenenfalls Wertebereiche einstellen. Details unter Abschnitt 1.7.1.3, „Wie kann ich in der Variablenansicht die Wertebereichsfelder einstellen?“.)

    Um in die Variablenansicht zu gelangen, klicken Sie auf den Bauteillink oder das Vorschaubild.

    -> Sie sehen nun alle Variablen in Listenform.

    Falls Wertebereichfelder vorhanden sind - Sie erkennen diese an den gelb hinterlegten Feldern - klappen Sie per Pfeil die Wertebereichsfelder auf und wählen den gewünschten Wert oder tragen den Wirt direkt ins Eingabefeld ein (alternativ mittels Schieberegler).



[3] Auf dem B2B-Portal müssen Sie sich auf der Seite 3D CAD KATALOGE befinden.