powered by CADENAS

Manual

Manual

1.11.1. Wie kann ich das gewählte CAD Modell herunterladen und ins CAD-System importieren?

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein CAD-Modell herunterzuladen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Dialogbereich 3D CAD KATALOGE befinden und navigieren Sie anschließend zu dem gewünschten Teil.

  2. Wählen Sie im Dialogbereich Download CAD MODELLE unter CAD Formate auswählen -> CAD Formate hinzufügen den Übergabemodus CAD MODELLE zum Herunterladen, indem Sie in das Optionsfeld klicken. Bestimmen Sie anschließend ein oder mehrere Formate und klicken Sie auf Speichern.

    -> Die Ansicht wechselt zurück zum Dialogbereich Optionen für die Generierung / Ausgewählte Formate. Bestätigen Sie auch hier Ihre Angaben mit einem Klick auf Speichern.

  3. Klicken Sie nun unter Aktionen auf Generiere CAD MODELL.

    -> Es öffnet sich der Dialog Generierung der CAD MODELLE.

    [Hinweis] Hinweis

    Es werden alle Formate generiert, welche unter Download CAD MODELLE (Dialogbereich 3D CAD KATALOGE) -> CAD Formate auswählen -> Ausgewählte Formate ausgewählt wurden.

    Solange die Generierung läuft, wird angezeigt.

  4. Sobald die Generierung beendet ist, können Sie die CAD-Modelle gleich in diesem Fenster herunterladen, in dem Sie auf den Link Download klicken.

    Wenn Sie das Fenster schließen, können Sie sofort weitere CAD-Modelle selektieren.

    Außerdem werden alle generierten CAD-Modelle im Bereich Download CAD MODELLE aufgelistet.

    -> Beim Übergabemodus CAD MODELLE zum Herunterladen lautet der Linktext in der Spalte Aktionen:

    • Download

    Zusätzlich wird folgendes angezeigt:

    • Entfernen: Durch Klick auf den Link können Sie nicht mehr benötigte Teile aus der Liste entfernen.

    • Info: Spezifischen Teileinformationen (siehe nächster Punkt)

  5. Durch Klick auf den Link Info werden die spezifischen Teileinformationen angezeigt:

    • Vorschaubild

    • Bauteilbezeichnung

    • Statusinformation zur Generierung

      Generierung läuft gerade

      Generierung erfolgreich abgelaufen

      Generierung nicht erfolgreich abgelaufen. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
    • Statusinformation zum Download

    • Formate:

      Bei einigen Formaten können Sie genaue CAD-spezifische Informationen hierzu erhalten, wenn Sie auf das Info-Icon klicken. Dasselbe Info-Icon finden Sie auch unter Download CAD MODELLE -> Aktionen.

    • Detaillierungsgrad

    • Generierungsdatum

    • Sprache

    • zur Übersicht aller aktuell verfügbaren Modelle.

Um die Modelle ins CAD-System zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie auf den Link Download oder auf das Symbol .

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Dateidownload zur Bestimmung des Speicherorts.

  2. Zwischenspeichern Sie die ZIP-Datei im Anhang an einen beliebigen Ort.

  3. Entpacken Sie die Dateien mit WINZIP oder einem ähnlichen Programm.

  4. Importieren Sie die Datei in Ihr CAD-System.

    Bei einigen Formaten können Sie genaue CAD-spezifische Informationen hierzu erhalten, wenn Sie unter Formate auf das Info-Icon klicken.