powered by CADENAS

Manual

Manual

1.11.2. Wie kann ich das gewählte CAD Modell direkt in das CAD-System integrieren?

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das gewählte CAD Modell direkt in Ihr CAD System zu integrieren:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Dialogbereich 3D CAD KATALOGE befinden und navigieren Sie anschließend zu dem gewünschten Teil.

  2. Wählen Sie im Dialogbereich Download CAD MODELLE unter CAD Formate auswählen -> CAD Formate hinzufügen den Übergabemodus Direktübergabe ans CAD System (Das CAD System muss gestartet sein!), indem Sie in das Optionsfeld klicken. Bestimmen Sie anschließend Ihr CAD-System und klicken Sie auf Speichern.

    -> Die Ansicht wechselt zurück zum Dialogbereich Optionen für die Generierung / Ausgewählte Formate. Bestätigen Sie auch hier Ihre Angaben mit einem Klick auf Speichern.

  3. Klicken Sie nun unter Aktionen auf Generiere CAD MODELL.

    -> Es öffnet sich der Dialog Generierung der CAD MODELLE.

    [Hinweis] Hinweis

    Alle unter Download CAD MODELLE (Dialogbereich 3D CAD KATALOGE) -> CAD Formate auswählen -> Ausgewählte Formate aktivierten Formate werden generiert und hier aufgelistet.

    Solange die Generierung läuft, wird angezeigt.

  4. Sobald die Generierung beendet ist, können Sie die CAD-Modelle gleich in diesem Fenster an das CAD-System übergeben, indem Sie auf den Link Direktintegration klicken.

    Wenn Sie das Fenster schließen, können Sie sofort weitere CAD-Modelle selektieren.

    Außerdem werden alle generierten CAD-Modelle im Bereich Download CAD MODELLE aufgelistet.

    -> Beim Übergabemodus Direktübergabe ans CAD System (Das CAD System muss gestartet sein!) lautet der Linktext in der Spalte Aktionen:

    • Direktintegration

    Zusätzlich wird folgendes angezeigt:

    • Entfernen: Durch Klick auf den Link können Sie nicht mehr benötigte Teile aus der Liste entfernen.

    • Info: Spezifischen Teileinformationen

  5. Durch Klick auf den Link Info werden die spezifischen Teileinformationen angezeigt:

    • Vorschaubild

    • Bauteilbezeichnung

    • Statusinformation zur Generierung

      Generierung läuft gerade

      Generierung erfolgreich abgelaufen

      Generierung nicht erfolgreich abgelaufen. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
    • Statusinformation zur Direktintegration

    • Formate:

      PART2cad <cadname>

      Bei einigen Formaten können Sie genaue CAD-spezifische Informationen hierzu erhalten, wenn Sie auf das Info-Icon klicken. Dasselbe Info-Icon finden Sie auch unter Download CAD MODELLE -> Aktionen.

    • Detaillierungsgrad

    • Generierungsdatum

    • Sprache

    • zur Übersicht aller aktuell verfügbaren Modelle.

  6. Klicken Sie auf den Link Direktintegration oder das Symbol , um die Bauteile in das CAD-System zu laden.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Anwendungskomponente PART2cad muss für die Direktintegration am Arbeitsplatzrechner zur Verfügung stehen.

    Installieren Sie diese beim ersten Aufruf. Es startet automatisch die erforderliche Installationsroutine.

    Diese wiederum benötigt Java.

    -> Ist Java vorhanden, startet die PART2cad-Installation. Wenn Java nicht vorhanden ist, erscheint kein Java-Logo. Klicken Sie in diesem Fall auf Click here und installieren Sie Java.

    -> Es können Warnmeldungen erscheinen. Erlauben Sie die Installation der Komponente PART2cad.

    Beim ersten Mal wird die Direktintegration PART2cad heruntergeladen.

    Bei weiteren Aufrufen erscheint der Dialog Übertrage Modell an CAD. Es ist keine Benutzerinteraktion nötig.

    [Hinweis] Hinweis

    Beachten Sie den folgenden Auswahldialog für den Versionsnamen des CAD-Systems.

  7. Klappen Sie mit der Pfeiltaste das Listenfeld auf und wählen Sie die CAD-Version, in die das Modell übertragen werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Auswählen.

    [Hinweis] Hinweis

    Beachten Sie, dass Ihr CAD System gestartet sein muss.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Export ... zur Bestimmung des Zielverzeichnisses.

  8. Wählen Sie mittels Durchsuchen ... das gewünschte Zielverzeichnis und bestätigen Sie mit Ok.

    -> Das Modell wird an das CAD System übertragen.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn die Übertragung an das CAD-System abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

    -> Das Bauteil ist in das CAD-System übernommen.

    Falls das CAD-System nicht geöffnet ist oder eine falsche Version angegeben wurde, erscheint eine Fehlermeldung.