Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bestandskunden, die von V8.1 auf V10 updaten, finden zusätzlich in diesem Abschnitt wichtige Informationen:
V9 liefert Integrationen für folgende CAD-Systeme:
Details finden Sie unter Kapitel 2, Aufruf von PARTsolutions aus CAD-Systemen in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender und Kapitel 2, PARTsolutions - CAD Integration - Administration in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Mitgelieferte PDM Integrationen:
Details hierzu finden Sie unter Kapitel 3, PARTsolutions - PDM Integration in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
PARTconnection ist ab V9.02 kein eigenständiges Modul mehr, sondern im PARTdataManager integriert.
PARTshaft wird mit der Version 9 nicht mehr weitergeführt. Die Version 8.1.09 war die letzte Version mit PARTshaft.
eCATALOGsolutions für V9 ist mit der V9.02 freigegeben. Sprechen Sie sich aber bitte mit dem zuständigen Projektmanager bei CADENAS ab, wenn Sie mit V9 modellieren möchten, damit keine Kollisionen bei der Projektverwaltung entstehen und der Katalog auch online korrekt verfügbar ist.
Wichtige Hinweise für Bestandskunden mit V8.1 und kleiner:
Sie müssen die V8.1 deinstallieren, bevor Sie die Version 9 installieren können. Das DATA-Verzeichnis bleibt bei der Deinstallation erhalten und kann mit der V9 weiter verwendet werden. Dazu gibt es im PARTadmin einen Migrationsassistenten (siehe Abschnitt 1.1.3.3.4, „Migration“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration). Allerdings sind dann weder die Volltextsuche, noch die verbesserte Geometrische Suche nutzbar. Deswegen ist die Migration hauptsächlich für Eigenteilkataloge und native Kataloge empfohlen. Für unsere mitgelieferten Kataloge empfehlen wir, diese über die Katalog-DVDs oder PARTadmin -> Katalogupdate auf den neuesten Stand zu bringen.
In den Normenkatalogen werden im CAD-Pool neue Teile erzeugt werden. Die Bezeichnungen aller Normteile nach der Übertragung ins CAD haben sich dadurch geändert. Der Hintergrund ist, dass die Geometrien weitreichend verändert wurden, damit Level of Detail möglich wird. Dies ist ein für viele Kunden wichtiges Feature. Es gibt Möglichkeiten, per Konfiguration das alte Verhalten wieder herzustellen.
Zusätzlich wird nach der Installation die Option für FlatPool (Pool mit Unterverzeichnissen oder flache Hierarchie) auf den Standard wie unter 8.1 gestellt. Sollten Sie das für Ihr Unternehmen geändert haben, stellen Sie dieselbe Option unter V9 auch wieder her.
Außerdem gibt es nun die Möglichkeit einer neuen Namensgebung für alle Bauteile im Pool. Nach der Installation ist die alte Namensgebung aktiv. Sie können aber per Änderung an der Konfiguration auf die neue Namensgebung umschalten.
Lesen Sie zu diesem Punkt die Dokumentation unter Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Weitere Informationen zu den oben genannten Punkten finden Sie unter Abschnitt 4.2, „Update von V8.1 auf V9“, Abschnitt 4.3, „Update von V8.1 auf V9 mit ERP-Kopplung“ im Besonderen und ??? im Allgemeinen.
Wichtige Hinweise für Bestandskunden mit V9.02 und kleiner:
Zur V9.03 wurde unsere Lizenzverwaltung komplett überarbeitet. Aufgrund der vielen Neuerungen und Vereinfachungen ist ein neuer Lizenzdienst für die Verwaltung von Floating-Lizenzen notwendig. Sollten Sie bereits einen Lizenzdienst in Verwendung haben, so ist es notwendig diesen vorab zu beenden. Ein Parallelbetrieb auf dem gleichen Server ist standardmäßig nicht vorgesehen. Detaillierte Informationen zum Lizenzdienst finden Sie unter Abschnitt 3.4, „FLM-Server-Installation - Lizenzen beantragen/einspielen“.
Unter ??? erhalten Sie einen Überblick zu allen Handbüchern und weiteren Informationsquellen. Im Onlineformat finden Sie mittels Handbuch übergreifendem Linking schnell zur gesuchten Information.
Das Anwenderportal erreichen Sie im PARTdataManager mit Klick auf die Schaltfläche Anwenderportal.[2] Für Details siehe Abschnitt 6.7, „Anwenderportal“.