Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgende Grafik zeigt die Architektur einer Multi-Site-Installation.
Im Folgenden finden Sie Erläuterungen und weiterführende Links zu den einzelnen Komponenten und Prozessen der Grafik:
Die PARTsolutions Linkdatenbank (LinkDB) wird als neue Datenbank auf einem bereits vorhandenem Datenbankserver aufgesetzt. Es wird keine neue Software auf dem Datenbankserver benötigt. |
|
Für den PARTapplicationServer ist ein eigener Server bzw. eine eigene Virtuelle Maschine empfohlen. Besondere Gründe hierfür sind:
EIN zentraler PARTapplicationServer für alle Standorte ist ausreichend. Alle Clients beschaffen sich die Detaildaten der Suchtreffer von einem zentralen $CADENAS_DATA Fileserver. Es bietet sich an, auf diesem Server dann auch den CADENAS Lizenzdienst zu installieren. Siehe Abschnitt 3.4, „FLM-Server-Installation - Lizenzen beantragen/einspielen“. |
|
Für die PARTsolutions Kataloge und das Setup-Verzeichnis ist eine neue Freigabe auf einem bereits vorhandenem Fileserver ausreichend. Es wird keine neue Software auf dem Fileserver benötigt. |
|
$CADENAS auf Clients (PARTsolutions-Software und Schnittstellen) Software-Verteilung / Software-Updates In komplexen Installationsumgebungen empfiehlt es sich, anstelle der klassischen Server-Client-Installation (siehe Abschnitt 3.2, „Client-Server-Installation“), einen Admin-Client aufzusetzen und mit den firmenüblichen Software-Verteilungstools zu kopieren.Vorteil: Softwareaktualisierungen lassen sich später ebenso einfach durchführen. |
|
File-Server Nebenstandort (Setup-Verzeichnis [$CADENAS_SETUP]) |
|
Replizieren von $CADENAS_SETUP $CADENAS_SETUP kann einfach (zyklisch oder bei Bedarf) vom Hauptstandort zu den Nebenstandorten repliziert werden (beispielsweise mit Robocopy, Microsoft DFS oder ähnlichen Tools). |
|
Damit der PARTapplicationServer effizient arbeitet, empfehlen wir, die CADENAS_DATA-Indexdateien zu cachen. |
|
RFS oder SQUID Caching (optional) Um den Datenfluss zwischen Client und Server zu optimieren, können häufig benutzte Daten (insbesondere Projekt- und ZJV-Dateien) gecacht werden. Bei großen Baugruppen (auch native Teile) kann so gegebenenfalls die Performance verbessert werden. |
Hinweis | |
---|---|
Alle weiteren Details zum PARTapplicationServer finden Sie unter Abschnitt 4.5, „PARTapplicationServer Installation/Konfiguration“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |