powered by CADENAS

Manual

Manual

9.10.1. Katalog vorbereiten

Nicht zu publizierende Projekte und Verzeichnisse müssen nicht entfernt werden, sondern können als "Nicht zu publizieren" markiert werden.

Icons signalisieren den aktuellen Publizierungszustand.

Icon Bedeutung

Das Fragezeichen erscheint, wenn der Zustand nicht klar ist. (z.B. beim Herunterladen eines Kataloges). In anderen Fällen können Sie den Befehl Publizierungsstatus aktualisieren benutzen, um den Status zu klären.

Zu publizierendes Verzeichnis oder Projekt

Nicht zu publizierendes Verzeichnis oder Projekt

Zu publizierendes Verzeichnis

Das grau-grüne Icon erscheint, wenn sich unterhalb sowohl zu publizierende, als auch nicht zu publizierende Verzeichnisse oder Projekte befinden.

Kontextmenübefehle ändern den Publizierungszustand.

  • Publiziert-Markierung setzen (auf Projekt- und Verzeichnisebene)

    -> Auf Projektebene ändert sich das Icon von auf .

    -> Auf Verzeichnisebene ändert sich das Icon von oder auf . Alle unterhalb eines bearbeiteten Verzeichnisses liegenden Verzeichnisse und Projekte erhalten den Status "zur Publizierung markiert" .

  • Publiziert-Markierung entfernen (auf Projekt- und Verzeichnisebene)

    -> Auf Projektebene ändert sich das Icon von auf .

    -> Auf Verzeichnisebene ändert sich das Icon von oder auf . Alle unterhalb eines bearbeiteten Verzeichnisses liegenden Verzeichnisse und Projekte erhalten den Status"NICHT zur Publizierung markiert" .

  • Publizierungsstatus aktualisieren (auf Verzeichnisebene)

    Um eine korrekte Anzeige sicherzustellen, führen Sie den Befehl Publizierungsstatus aktualisieren aus.

Beispiel:

  1. Ausgangssituation:

    Auf allen Projekten eines Verzeichnisses ist die "Publiziert-Markierung" gesetzt.

    D.h., überall ist das grüne Globus zu sehen.

  2. Auf dem ersten Projekt wird der Kontextmenübefehl Publiziert-Markierung entfernen ausgeführt.

  3. Ergebnis:

    1. Der Globus auf Projektebene wechselt die Farbe nach Grau und signalisiert damit, dass dieses Projekt nicht publiziert wird.

    2. Der Globus auf der Verzeichnisebene darüber wechselt die Farbe nach Grau-Grün und signalisiert damit, dass es in diesem Verzeichnis mindestens ein Projekt gibt, welches nicht publiziert wird.

    3. Das grüne Häkchen auf Projektebene und Verzeichnisebene darüber wechselt die Farbe nach rot und signalisiert damit, dass lokale Arbeitskopie und Serverstand unterschiedlich sind.