Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ziehen Sie die Bemaßungslinien zur gewünschten Position und fixieren Sie sie per Mausklick.
-> Alle Bemaßungselemente sowie das Menüfenster Parameter ändern werden sichtbar.
Legen Sie den Offset (Abstand des Maßes von der Bezugslinie) und die Höhe (Typengröße) der Bemaßung fest (s. Abb.).
Per Default erscheint in geschweifter Klammer "{AUTOMATIC%0}". (Im Beispiel oben "%0", so dass als Maßzahl "8" ohne Nachkommastellen dargestellt wird.)
"AUTOMATIC" verwendet den aktuellen Wert aus der Geometrie. (Nicht zu empfehlen).
Bilden Sie den Maßtext statisch, dynamisch oder gemischt statisch-dynamisch.
Mittels %"Zahl" können Sie die Nachkommastellen festlegen. (Beispiel: A={A%2})
|
-> Die neu erzeugte Ansicht wird im Menübereich Historie dargestellt.
-> Das Maßbild steht nun als 2D-Ansicht im PARTdataManager zur Verfügung.