powered by CADENAS

Manual

Manual

10.5.1.2.10.3. pdetailopt.cfg - Einstellungen

Administrativ können Einstellungen in der Datei pdetailopt.cfg vorgenommen werden.

[Warnung] Warnung

Änderungen in dieser Datei können zu einem "verdorbenen" Poolverzeichnis führen.

Der Detaillierungsgrad und evtl. auch der CAD-file-Name werden beeinflusst.

Daher sind Änderungen nur in Übereinstimmung mit dem Gesamtkonzept (ERP/PDM/Pool beachten) vorzunehmen.

Die Abbildung zeigt die Default-Werte

Die Abbildung zeigt die Default-Werte

[Hinweis] Hinweis

Die Konfigurationsdatei enthält für die Blöcke CATALOGS, DIRECTORIES und PROJECTS Beispielwerte im deaktivierten Zustand.

10.5.1.2.10.3.1. Block MAIN
  • Key "ACTIVE"

    • true: Detaillierung aktiviert

    • false: Detaillierung deaktiviert

  • Key "FIXEDCONFIG"

    • true

      Sie können auf Katalog-, Verzeichnis- und Projekt-Ebene den Detaillierungsgrad separat festlegen.

      Aktivieren und modifizieren Sie die benötigten Schlüssel in PARTadmin in den Blöcken CATALOGS, DIRECTORIES und PROJECTS.

      Unter CATALOGS mit hochzählender Nummerierung CAT1, CAT2, etc.; unter DIRECTORIES DIR1, DIR2, etc.; unter PROJECTS PRJ1, PRJ2,etc.

      Für nicht näher spezifizierte Kataloge, Verzeichnisse und Projekte greift der Schlüssel "DEFAULT". Wählen Sie den gewünschten Wert HIGH, MED oder LO.

    • false

      Es werden alle 3 Detaillierungsstufen exportiert - sofern vom CAD-System unterstützt - und analog den Vorgaben der entsprechenden CAD-Schnittstelle übergeben, ansonsten wird die Stufe "HI" exportiert.

  • Key "EXPANDNB"

    • true

      Erweitert die Export-Übergabe-Parameter "NAME", "SHORTNAME" mit der unter "CONFIGNAMES" definierten Namenserweiterung.

    • false

      Keine Namenserweiterung

Die übrigen Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

10.5.1.2.10.3.2. Block CONFIGNAMES

Sofern in PARTdesigner keine Konfigurationen automatisch oder manuell gesetzt wurden, werden als CONFIGNAMES die Schlüssel "HI_AUTO", "MED_AUTO" und "LO_AUTO" verwendet und in PARTdataManager in der 3D Ansicht angezeigt.

Sobald Konfigurationen gesetzt wurden, werden als CONFIGNAMES die Schlüssel "HI", "MED" und "LO" verwendet.

10.5.1.2.10.3.3. Blöcke CATALOGS, DIRECTORIES, PROJECTS

Die Schlüssel in der Datei pdetailopt.cfg enthalten Beispielwerte (siehe Abbildung oben und die folgende tabellarische Übersicht). Aktivieren Sie bei Bedarf die Schlüssel und passen Sie die Werte Ihren Wünschen entsprechend an.

10.5.1.2.10.3.4. Tabellarische Übersicht

BLOCK SCHLÜSSEL WERT (default) BESCHREIBUNG
MAIN      
  ACTIVE true true/false: Aktiviert oder deaktiviert "Detaillierung"
  FIXEDCONFIG false

true: Setzt einen bestimmten Detaillierungsgrad, der vom User nicht geändert werden kann. Die Toolbar im PARTdataManager ist ausgegraut/deaktiviert.

  EXPANDNB false true: Erweitert die Export-Übergabe-Parameter "NAME", "SHORTNAME" mit der unter "CONFIGNAMES" definierten Namenserweiterung.
  LOD2D false  
  AUTOLO 10

Prozentwert: Sobald der Volumenwert eines Details weniger als den eingestellten Prozentwert vom Gesamtvolumen ausmacht, wird es nicht dargestellt.

  AUTOMED 1

Prozentwert: Sobald der Volumenwert eines Details weniger als den eingestellten Prozentwert vom Gesamtvolumen ausmacht, wird es nicht dargestellt.

CONFIGNAMES      
  HI   Namenserweiterung für NB bei Detaillierungsgrad "hoch"
  MED _MED Namenserweiterung für NB bei Detaillierungsgrad "mittel"
  LO _LO Namenserweiterung für NB bei Detaillierungsgrad "niedrig"
  HI_AUTO  

Namenserweiterung für NB bei Detaillierungsgrad "hoch" automatisch

[Hinweis] Hinweis

"HI" erscheint im PARTdataManager als Namenserweiterung, wenn im PARTdesigner die Konfiguration explizit berechnet, bzw. verändert wurde; ansonsten erscheint "HI_AUTO".

Bei "MED" und "LO" gilt dasselbe analog.

  MED_AUTO _MED Namenserweiterung für NB bei Detaillierungsgrad "mittel" automatisch
  LO_AUTO _LO Namenserweiterung für NB bei Detaillierungsgrad "niedrig" automatisch
CATALOGS DEFAULT MED

Voreinstellung des Detaillierungsgrades in Katalogen. Nur aktiv, wenn FIXEDCONFIG="true". Für alle nicht explizit genannten Kataloge gilt der DEFAULT-Wert. Listen Sie die Kataloge, welche eigene Werte erhalten sollen mit dem Schlüssel CAT1, CAT2, etc. auf.

[Hinweis] Hinweis

pdetailopt.cfg enthält deaktivierte Beispielwerte hierzu.

  CAT1 MED=norm
  CAT2 LO=festo
  CAT3 LO=ganter
  etc.  
DIRECTORIES DIR1 HI=norm/ din_en_iso/ schrauben Voreinstellung des Detaillierungsgrades in Verzeichnissen. Nur aktiv, wenn FIXEDCONFIG="true". Überschreibt die "CATALOGS" Einstellungen. Listen Sie Verzeichnisse, welche eigene Werte erhalten sollen mit dem Schlüssel DIR1, DIR2, etc. auf.
  DIR2 HI=norm/ din_en_iso/ muttern
  etc.  
PROJECTS PRJ1 MED=norm/ din_en_iso/ schrauben/ din912.prj Voreinstellung des Detaillierungsgrades in Katalogen. Nur aktiv, wenn FIXEDCONFIG="true". Überschreibt die "DIRECTORIES" Einstellungen. Listen Sie Projekte, welche eigene Werte erhalten sollen mit dem Schlüssel PRJ1, PRJ2, etc. auf.
  PRJ2 MED=norm/ din_en_iso/ schrauben/ din916.prj
  etc.  
10.5.1.2.10.3.5. Export von Neutralformaten und 2D-Ableitung

Bis einschließlich PARTsolutions Version 8.1.05 wurde beim Export von Neutralformaten und der 2D-Ableitung unabhängig von administrativen Einstellungen immer der Detaillierungsgrad "HIGH" exportiert.

Bei Version 8.1.06 verhält sich der Export von Neutralformaten und der 2D-Ableitung analog zum 3D-Export bei nativen CAD-Formaten.