Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Hinweis | |
---|---|
Mit einem speziellen Plugin werden zusätzlich Vorlagen für den Architektur / BIM Bereich angezeigt. |
Neues Projekt legt ein neues Projekt innerhalb des markierten Verzeichnisses an.
Markieren Sie das gewünschte Verzeichnis unterhalb dessen Sie das neue Projekt anlegen möchten.
Klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Neues Projekt.
Tragen Sie unter Name für das Projekt den gewünschten Namen ein.
Wählen Sie im Listenfeld darunter die gewünschte Vorlage:
Vorlage für Assembly Konfiguration
-> Die entsprechenden Basisdateien werden angelegt.
Selektieren Sie *_asmcfg.asy
und klicken
Sie auf .
-> PARTdataManager öffnet sich im Konfigurator-Modus. Siehe Abschnitt 3.1.2.4, „Konfigurationen und Schablonen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Vorlage für 3D-Projekt mit LOD (AEC – Z-Achse oben) (LODEST-Variable mit Default "Architecture" als primären Zielmarkt)
Vorlage für 3D-Projekt mit LOD (MEC – Y-Achse oben) (LODEST-Variable mit Default "Mechanical" als primären Zielmarkt)
Mit Wahl einer dieser Vorlagen werden Basisvariablen zur LOD-Steuerung mit entsprechenden Werten automatisch angelegt. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 7.7.2.1.2.1, „Besonderheiten für Projekterstellung in Architektur / BIM Katalogen“.
Alternativ können Sie per Durchsuchen Schaltfläche die Vorlage bestimmen.
-> Das neue Projekt wird mit Basisdateien in den Verzeichnisbaum übernommen.
*.3db: Nach Selektion wird unter Projekt bearbeiten eine leere 3D-Vorschau angezeigt. Mit öffnen Sie PARTdesigner zur Erstellung des 3D-Modells.
*.tab: Nach Selektion werden unter Projekt bearbeiten noch leere Projektdetails angezeigt. Mit öffnen Sie PARTeditor zur Erstellung der Sachmerkmalstabelle.
*.def: Übersetzungsdatei, PARTproject öffnet sich auf der Registerseite Übersetzung.