Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Linie durch 2 Punkte:
Linie durch zwei Punkte definieren.
Mauspfeil zunächst an den gewünschten Startpunkt der Linie führen.
Durch einfachen Mausklick bestätigen.
Linie bis zum Endpunkt ziehen.
Durch einfachen Mausklick bestätigen und damit die Linie fixieren.
Die Koordinaten des Endpunktes können nun noch über die Eingabefelder des Fensters Parameter ändern editiert werden.
Parallele einfügen:
Parallele zu einer vorhandenen Linie erstellen.
Gewünschte Linie anklicken.
Parallele „hängt“ am Mauspfeil und kann durch Mausklick „abgelegt“ werden.
Im sich öffnenden Fenster Parameter ändern kann der Abstand zur Ausgangslinie als Wert festgelegt werden.
Senkrechte zu Linie durch Punkt:
Senkrechte zu einer vorhandenen Linie erzeugen.
Linie an der gewünschten Stelle anklicken und damit den Fußpunkt festlegen.
Linie bis zum Endpunkt „ziehen“ und durch Mausklick fixieren.
Im sich öffnenden Fenster Parameter ändern kann die Position des Endpunktes über Koordinatenwerte festgelegt werden.
Mittelsenkrechte auf Linie:
Senkrechte zur gewählten Basislinie in gleicher Länge.
Basislinie anklicken.
--> Mitttelsenkrechte erscheint.
Winkelhalbierende zu 2 Linien:
Setzt Winkelhalbierende zwischen zwei Linien.
Erste Linie anklicken.
Zweite Linie anklicken.
Möglichen Lage (Variante) der Halbierenden über Punkt (Mauszeiger) bestimmen.
Linie im Winkel a zu Line mit Länge L:
Mit dieser Funktion können Linien im Winkel zu einer Horizontalen (z.B. x-Achse) erstellt werden.
Basislinie wählen.
Anfangspunkt wählen (muss nicht auf Basislinie liegen!).
Endpunkt positionieren. Die Linie kann über das Fenster Parameter ändern auf bestimmte Werte eingestellt werden.
Der Winkel a bezieht sich auf die Winkellage der Basislinie!
Linie im Winkel a zur Horizontalen mit Länge L:
Mit dieser Funktion können Linien im Winkel zu einer imaginären Horizontalen erstellt werden.
Anfangspunkt der Linie wählen.
Endpunkt der Linie positionieren. Die Linie kann über das Fenster Parameter ändern auf bestimmte Werte eingestellt werden.
Der Winkel a bezieht sich auf eine Horizontale (0°).
Horizontale einfügen:
Horizontale Konstruktionslinie im Abstand zum Y–Nullpunkt erzeugen.
Abstand wählen.
Die Länge der Linie ist zunächst vorgegeben (50). Sie kann im Fenster Parameter ändern angepasst werden.
Vertikale einfügen:
Vertikale Konstruktionslinie im Abstand zum X–Nullpunkt erzeugen.
s. Horizontale
Tangente an 2 Kreise:
Erstellung einer tangentialen Linie zwischen zwei Kreisen bzw. Bögen.
Ersten Kreis/Bogen anklicken.
Zweiten Kreis/Bogen anklicken.
Tangente von Punkt an Kreis:
Erstellung einer tangentialen Linie zwischen einem Punkt und einem Kreis bzw. Bogen.
Anfangspunkt anklicken.
Kreis/Bogen anklicken.