powered by CADENAS

Manual

Manual

10.5.4.3.11.1. Zylindrisches Gewinde über Länge

10.5.4.3.11.1.1. Außengewinde am Beispiel Stift
10.5.4.3.11.1.1.1. Regelgewinde

Anhand des folgenden Beispiels, welches Sie unter "$CADENAS/training/partdesigner/gewinde3.prj" finden, können Sie die Verwendung des Gewinde Features nachvollziehen.

Als Beispiel dient ein einfacher Stift:

  • Legen Sie folgende Variablen an:

    PARTeditor - Tabelle

    PARTeditor - Tabelle

    [Hinweis] Hinweis

    Die für die Gewindesteigung und den Nenngewindedurchmesser verwendeten Werte müssen in der Gewindetabelle unter "$CADENAS_DATA\datasetup\threads" auch so vorhanden sein!

    • 'L' für die Gesamtlänge des Stiftes

    • 'TD' für die Gewindetiefe

    • 'D' für den Nenngewinde Durchmesser

    • 'A' für den Gewindeauslauf

    • 'P' für die Gewindesteigung

  • Ziehen Sie ein Rechteck mit den Variablen D und L auf.

    [Hinweis] Hinweis

    Stift und Gewinde werden in demselben Sketch angelegt!

  • Bestimmen Sie die Rotationsachse.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Buttons Zylindrisches Gewinde über Länge und Konisches Gewinde über Länge sind erst aktiv, wenn eine Rotationsachse bestimmt wurde!

  • Klicken Sie den Button Zylindrisches Gewinde über Länge.

  • Folgen Sie den Hinweisen in der Fußzeile:

    Klicken Sie auf die entsprechenden Skizzenelemente und -bereiche.

    1. Außenkante selektieren...

    2. Gewindeanfang selektieren...

    3. Gewindetiefe bestimmen...

    4. Auslaufende bestimmen...

    5. Materialseite bestimmen...

    Gewinde definieren

    Gewinde definieren

  • Das Dialogfenster Parameter ändern öffnet sich.

    Ursprünglich vergebene Werte

    Ursprünglich vergebene Werte

    Angepasste Werte

    Angepasste Werte

  • Passen Sie Ihre Eingaben im Dialogfenster Parameter ändern an. Setzen Sie die angelegten Variablen.

    • Außengewinde:

      Ist bereits entsprechend Ihrer Vorgabe gesetzt

    • Gewindetyp:

      Per Default ist DIN13 eingestellt. Ändern Sie evtl. den Wert mittels Listenauswahl.

    • Gewindesteigung:

      Per default ist die Checkbox "def." gesetzt. Es wird ein Regelgewinde entsprechend der eingestellten Norm erzeugt.

      Sofern Sie ein Feingewinde mit definierten Gewindesteigungen erzeugen wollen, deaktivieren Sie die Checkbox und geben den Variablennamen für die Gewindesteigung ('P') an.

      [Hinweis] Hinweis

      Bei einem Feingewinde muss in der Tabelle die Variable 'P' für die Gewindesteigung angelegt sein!

      Siehe hierzu auch unter Abschnitt 7.5.4.3.11.1.1.2, „Feingewinde - Varianten“.

    • Variante:

      Wird nur bei bestimmten Gewinden wie z.B. DIN1 benutzt und ermöglicht eine weitere Spezifizierung.

    • Linksgewinde:

      Sofern Sie die zweite Checkbox aktivieren, können Sie die Abfrage ob Links- oder Rechtsgewinde auch über die Tabelle vornehmen. Tragen Sie in diesem Fall den entsprechenden Variablennamen in das Eingabefeld ein.

    • Fasen hinzufügen:

      Fase

      Fase

    • Gewindelänge:

      Variable 'TD'

      Gewindelänge

      Gewindelänge

    • Auslauflänge:

      Variable 'A'

      Auslauflänge

      Auslauflänge

Alle Eingaben werden sofort im Sketch dargestellt.

Sketch mit Gewinde

Sketch mit Gewinde

Das Gewinde wird automatisch als kosmetisches Element gekennzeichnet (blaue Linien).

10.5.4.3.11.1.1.2. Feingewinde - Varianten

Zur Berechnung der Varianten wird die Variable 'P' = Gewindesteigung benötigt. Zeilenbeschreibung und Kerndurchmesser beispielsweise werden aus 'P' berechnet.

Mittels folgendem Ausdruck können durch Anpassungen verschiedene Ausgabetexte erzeugt werden.

NAME  =  GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'NAME')

Verschiedene Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den beiden folgenden Tabellen:

Ausgabetext

NAME  =  GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'NAME') // ergibt z.B. M10x1
TYPE  =  GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'TYPE') // ergibt z.B. M
KDI   =  GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'KDI')  // Kerndurchmesser Innengewinde
KDA   =  GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'KDA')  // Kerndurchmesser Aussengewinde
SIZE  =  GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'SIZE') // ergibt z.B. 10x1

D DIN 13 leer 'P' Bezeichnung
Gewindenenndurchmesser Normbezeichnung z.Z. nicht benutzt

Über die Variable 'P' wird die Gewindesteigung aus der Tabelle ausgelesen.

Modifiziert den Ausgabetext

Legen Sie die entsprechenden Merkmalalgorithmen an.

Gewinde - Merkmalalgorithmus

Gewinde - Merkmalalgorithmus

Die Variable 'GEW' im Beispiel können Sie unter PARTproject -> Allgemein1 -> Zeilenbeschreibung verwenden.

Beispiel:

Zeilenbeschreibung:

GEW = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'NAME')

Kerndurchmesser Außengewinde:

KDA = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'KDA')

Zeilenbeschreibung / Kerndurchmesser

Zeilenbeschreibung / Kerndurchmesser

Die folgenden Abbildungen zeigen die Darstellung im PARTdataManager mit verschiedenen Gewindesteigungen und die 2D-Ableitung.

PARTdataManager - Gewinde mit P=1.5

PARTdataManager - Gewinde mit P=1.5

PARTdataManager - Gewinde mit P=1.0

PARTdataManager - Gewinde mit P=1.0

PARTdataManager - Gewinde 2D-Ableitung - Rechts

PARTdataManager - Gewinde 2D-Ableitung - Rechts

PARTdataManager - Gewinde 2D-Ableitung - Vorne

PARTdataManager - Gewinde 2D-Ableitung - Vorne

10.5.4.3.11.1.2. Innengewinde am Beispiel Hutmutter

Siehe hierzu unter Abschnitt 3.3.2.3.3.5, „Sketch 3 - Innengewinde einfügen“.