Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Platziert ein Tabellen-Element in der Zeichnungsansicht.
Das Element "Table" wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.
[ELEMENT_table1]
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Bezieht sich auf die Texte in den Tabellenzellen. Vergleiche Abschnitt 8.4.4.7, „[ELEMENT_text] Text“.
Bezieht sich auf die Texte in den Tabellenzellen. Vergleiche Abschnitt 8.4.4.7, „[ELEMENT_text] Text“.
Gibt an, ob Größe und Position der Tabelle im Bearbeitungsmodus veränderbar sind.
Der Wert des Schlüssels "column" ist folgendermaßen anzugeben:
$2D_NR.=Spaltenbreite , $LINA.=Spaltenbreite , $2D_AMOUNT.=Spaltenbreite
Die Angabe der Spaltenbreite erfolgt in Prozent. Das Prozentzeichen wird nicht angegeben.
Sie können auch andere Variablen verwenden.
Beispiel einer Stücklistentabelle mit Angabe der Positionsnummer:
columns=$STKPOS.=10,$STKANZ.=10,$LINA.=120,$STKZCHN.=80
Detaillierte Erläuterungen zum Anlegen der Positionsnummern finden Sie unter Abschnitt 5.4.1.6, „Teil-Notation“.
Führen Sie kommasepariert alle Spaltennamen auf.
columnames=Pos.,Anz.,Bezeichnung,Zeich / Artikel Nr.
Wertebereich: top (alternativ keine Angabe) | bottom
Die Angabe kommt zum Tragen, wenn der unter "position_w" und "position_h" deklarierte Platz größer ist als der benötigte.
[ELEMENT_table1] type=table parent=frame position_x=55.80 position_y=69.53 position_w=145.92 position_h=104.97 tablename=BOM text_size=2 width_factor=0.5 sizeable=true columns=$2D_NR.=10,$LINA.=80,$2D_AMOUNT.=10 columnames=Nummer,LINA,Anzahl use_ratio=true align=bottom