powered by CADENAS

Manual

Manual

17.1. Funktion

Der CADENAS PARTdxfConverter ist ein Tool zur automatischen Konvertierung von 2D Zeichnungen, z.B. aus 2D Programmen wie AutoCad ©, Medusa ©, usw., die dort bereits als Dateien im dxf-Format abgespeichert wurden bzw. für bereits fertig erstellte dxf–Kataloge und der Integration dieser Dateien in das CADENAS PARTsolutions Normteilsystem.

Dazu bestimmen Sie ein Startverzeichnis, in dem sich die umzuwandelnden *.dxf-Dateien befinden. Nachdem diese gewählt wurden, erscheinen die entsprechenden Dateien im Feld Dateistruktur. Wird mit dem Mauscursor nun auf eine *.dxf–Datei geklickt, erhält der Benutzer analog dazu eine Vorschau über das jeweilige 2D Teil.

Die Elemente im Feld Vorschau lassen sich mit dem Cursor anwählen, so dass im Feld Linienzuordnung sofort der zugehörige Layer aus der Zeichnung, farblich unterlegt angezeigt wird.

Der Anwender kann nun in den weiteren Einstellungsmenüs unterhalb des Fensters Dateistruktur zeichnungsspezifische Anpassungen für die spätere Exportierung aus dem PARTdataManager in ein 2D CAD–System vornehmen.

Es sind dort Schriftzuordnungen sowie das Ausblenden einzelner Elementgruppen, wie z.B. Texte, Bögen, usw. über einen Elementfilter möglich.

Wurden die benutzerspezifischen Änderungen bestimmt, kann ein neuer Projektname für die Projektdatei (*.prj) vergeben werden, oder der Anwender übernimmt den vom Programm vorgeschlagenen Dateinamen, der von der dxf – Datei automatisch übernommen wurde. Darüber hinaus kann der Anwender Ansichtennamen vergeben, welche als Voransichtname im Feld Variante des PARTdataManagers verwendet werden.

Nachdem die einzelnen Editierungen vom Anwender durchgeführt wurden, wird über den Button Starten... die Konvertierung durchgeführt und die Projektdatei (*.prj) erzeugt.

Während der Konvertierung wird eine F ortschrittsanzeige eingeblendet.