Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden werden die Besonderheiten / Modellierungsregeln für jedes System spezifiziert:
Die Bauteile sind mit der Z-Achse nach oben und -Y-Achse nach vorne (links in der Isometrie) zu modellieren
Die Bauteile benötigen die Platzierungsklassifikation (siehe Abschnitt 5.9.2.4, „Publiziertes Element - Anfügepunkt auswählen“)
Die Bauteile sollten mit einem änderbaren LOD (Level of Detail) ausgestattet werden (siehe auch unten)
Es sollte nach Möglichkeit mit Regelkörpern gearbeitet werden
Die Bauteile müssen nach „Revit-Family-Templates“ sowie „OmniClass 2006“ Klassifiziert werden (siehe dazu eigener Punkt Klassifizierung weiter unten).
Es dürfen keine Features / Radien kleiner 1.4mm beim Modellieren verwendet werden.
Es sollen, wenn möglich, nur Extrusions- und keine Rotations-Features verwendet werden.
Schnitt-Rotationen (z.B. bei Fasen) sind so auszuführen, dass ebenfalls die Toleranz-Grenze von 1.4 mm nicht unterschritten wird:
Sämtliche Leitungen, Rohre, Kanäle, etc. sind unbedingt als Vollkörper zu modellieren.
Ein REVIT Platzierungspunkt (REVIT Family Template Mapping) muss definiert werden (siehe dazu auch eigener Punkt Klassifizierung weiter unten).
Für die Platzierung in REVIT werden die Achsen des REVIT Platzierungspunktes für die Positionierung / Orientierung herangezogen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Achsen des Punktes entsprechend der Achsen in REVIT ausgerichtet sind (Z oben wird empfohlen).
REVIT Verbindungspunkte müssen am geometrischen Schwerpunkt einer planaren Fläche sitzen (die Connection Point Richtung ist ebenfalls unbedingt zu beachten).
Die Bauteile müssen nach „IFC4“ klassifiziert werden.
(Siehe dazu eigener Punkt Klassifizierung weiter unten.)
Es sollen wenn möglich nur Extrusions- und keine Rotations-Features verwendet werden.
Kantenschnitt ist unbedingt zu vermeiden (einzelne Kanten dürfen sich nicht berühren).
Es dürfen keine Volumen mehr als 1x abgetragen werden (Schnitt-Features dürfen sich nicht berühren):
Sämtliche Bauteile sollten mit dem „IfcCheckingTool“ überprüft werden, siehe Absatz Weiterführende Tests weiter unten.