powered by CADENAS

Manual

Manual

13.3.2. Schablone

Im Folgenden wird an einem Beispiel gezeigt, wie Sie im PARTdataManager mit Schablonen arbeiten können.

[Hinweis] Hinweis

Sie können das Beispiel nachvollziehen, wenn Sie training.cip installiert haben.

(Training/Baugruppen/Scharnier/bsp- Scharnier)

Im Gegensatz zur Konfiguration baut sich die Schablonen-Baugruppe (Dateiformat *.sbl) vollständig bzw. zumindest teilweise Automatisch auf.

Im Aufbau erscheinen unmittelbar das Startelement und die anhängigen Baugruppenbestandteile (siehe Abb. „Schablonen mit vollständigem Selbstaufbau“).

Der Bereich Auswahlliste bleibt leer.

Schablonentypen

  1. Schablonen mit vollständigem Selbstaufbau konfigurieren sich zu 100% selbst.

    Es gibt keine freien (grünen) Anfügepunkte mehr. Alle Anfügepunkte sind in schwarzer Schriftfarbe dargestellt.

    Einzelne Elemente können entfernt oder (falls vorhanden) durch alternative Ausprägungen ersetzt werden.

    Bei einem Zeilenwechsel baut sich die Schablone erneut vollständig auf.

    Schablonen mit vollständigem Selbstaufbau

    Schablonen mit vollständigem Selbstaufbau

  2. Schablonen mit teilweisem Selbstaufbau bauen sich mit einer gewissen Grundstruktur selbsttätig auf. Manche Anfügepunkte sind noch offen (grün) und können durch vorgegebene Elemente besetzt werden. Diese Schablonenvariante stellt eine Mischung zwischen Konfiguration und „Voll-Schablone“ dar. Auch sie ist änder- bzw. reduzierbar.

    [Hinweis] Hinweis

    Das Beispiel finden Sie im Trainingskatalog unter "Bausteine/Bausteine Auto".

    Schablone mit teilweisem Selbstaufbau (weiter konfigurierbar)

    Schablone mit teilweisem Selbstaufbau (weiter konfigurierbar)

  3. Fixierte Schablone: Diese baut sich zu 100% selbst auf, kann allerdings - im Gegensatz zu den anderen Schablonentypen - weder geändert noch reduziert werden.

    [Hinweis] Hinweis

    Als Benutzer haben Sie nicht die Möglichkeit, eine Fixierung wieder aufzuheben!