Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In Architektur / BIM Katalogen kommt dem Thema LOD eine besondere Bedeutung zu. Parallel zu den aus dem „Mechanical“-Bereich bekannten LOD-Stufen High / Medium / Low gibt es hier ein eigenes Prinzip im Schema 100 / 200 / 300 / 350 / 400 / 500.
Hinweis | |
---|---|
Im Architekturbereich sollten Bauteile mit dem dafür spezifischen LOD-Schema ausgestattet werden. Sehen Sie sich unbedingt auch die Informationen unter Abschnitt 4.2.4, „LOD (Level of Detail)“ an. |
Hinweis | |
---|---|
Sobald Bauteile mit Architecture-LOD-Variablen ausgestattet wurden, wird im PARTdataManager nicht mehr die Steuerung via Toolbar-Icons verwendet, sondern via Tabellenvariablen LODDEST und LODLEVEL. Blenden Sie die Toolbar-Icons gegebenenfalls per Konfigurationsdatei aus. Siehe hierzu Abschnitt 1.1.6.10, „Benutzeroberfläche optimieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
Geben Sie im Dialogfenster Neues Projekt einen Projektnamen ein und wählen Sie die Vorlage für 3D-Projekt mit LOD (AEC – Z-Achse oben).
-> Im Indexbaum erscheint das neue Verzeichnis inklusive der Vorlagen-Dateien (3db, def, tab).
-> Im PARTdesigner werden folgende Variablen automatisch gesetzt:
Passen Sie gegebenenfalls den Merkmalalgorithmus auf die anzuzeigenden Werte an.
Hier beispielhaft Anzeige von "high" und "low" bzw. "400" und "300".
IF (LODDEST.EQ.'mechanical')THEN LODLEVELX = '''high'', ''High'',''low'',''Low''' ELSEIF(LODDEST.EQ.'architecture')THEN LODLEVELX = '''300'',''300'',''400'',''400''' ELSE LODLEVELX = '''-'',''-'''ENDIF
Legen Sie eine Variable mit entsprechendem Merkmalalgorithmus für die jeweils zu verwendende Version des 3D-Modells an.
Der Merkmalalgorithmus steuert, bei welchem Wert von LODLEVEL welches 3db-Modell geladen werden soll.
IF (LODLEVEL.EQ.'high'.OR.LODLEVEL.EQ.'400')THEN VERS = 1ELSE VERS = 2ENDIF
Erstellen Sie nun mit derselben Variablen (hier beispielhaft "VERS") Varianten unter PARTproject -> Registerseite 3D-Projekt -> Dialogbereich Varianten und weisen Sie den einzelnen Varianten die entsprechenden 3db-Modelle zu.
Rufen Sie PARTdataManager auf.
-> Die Steuerung des Level of Detail nehmen Sie im Wertebereichsfeld LODLEVEL in der Tabelle vor.